This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:为什么 TM4C1294以太网连接间歇性?

Guru**** 2536320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/818538/tm4c1294kcpdt-why-tm4c1294-ethernet-connections-intermittent

器件型号:TM4C1294KCPDT

问题: e2e.ti.com/.../Mastermodule-_5F00_-11_5F00_CPU1_2600_2-ETH.pdfWhyTM4C1294以太网连接间歇性故障?
1、TM4C1294复位为高电平、时钟25MHz 正常;
更换了2、以太网网络变压器;
目前,无法找到问题所在。
还有什么可能导致该问题?


谢谢、此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充说明:
    TM4C1294也被替换;

    谢谢、此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我无法从您提供的信息中诊断问题。 您似乎是在关注硬件问题而不是软件问题。 这是一个来自生产线的单个装置、其具有已知良好的软件是否出现故障? 如果您尚未看到它、以下是指向 TM4C129x 系列系统设计指南的链接。

    http://www.ti.com/lit/an/spma056/spma056.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob Crosby。
    正如您所说的、这是生产线上的单个电路板、这个问题得到了解决、这是 TM4C1294焊接不良造成的。

    谢谢、此致、
    Alex