请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294KCPDT 问题: e2e.ti.com/.../Mastermodule-_5F00_-11_5F00_CPU1_2600_2-ETH.pdfWhyTM4C1294以太网连接间歇性故障?
1、TM4C1294复位为高电平、时钟25MHz 正常;
更换了2、以太网网络变压器;
目前,无法找到问题所在。
还有什么可能导致该问题?
谢谢、此致、
Alex