This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:VCLK 为40MHz 时 SCI 输出频率无效

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/849053/tms570lc4357-invalid-sci-output-frequency-with-vclk-at-40-mhz

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!


我正在使用 Hercules TMS570LC43x 开发套件来模拟未来电路板的软件。 我对时钟配置有以下要求:
- 240MHz 时的 GCLK。
- HCLK 为120MHz。
- VCLK 为40MHz。

我还使用以下参数启用 SCI1作为串行调试输出:
-波特率为115200。
- 1个停止位。
8位长度。

由于40MHz VCLK 输入时钟、HALCoGen (04.07.01)会自动将预分频寄存器的值配置为21。 该值与技术参考手册一致。

在构建和执行代码后、我会在终端上观察到无效字符、这意味着串行线路的输出频率可能不正确。 使用示波器进行的快速测量表明、频率稳定且接近170 MHz。 这是一个惊喜、因为我以前使用过具有多种时钟配置的 SCI1、但从未发现任何问题。

我将参考配置修改为修改后的配置。 我只需更改 VCLK1分频器、将频率从40MHz 修改为60MHz。 因此、HALCoGen 将 SCI1的预分频寄存器从21更新为32以满足要求、并且工作正常。

我不明白为什么原始配置会导致不良的串行输出频率。  有关时钟和 SCI 模块的所有约束似乎都已满足。

我将这2个项目作为附加文件放置、以帮助您进行调查。


此致、

e2e.ti.com/.../4174.sci_5F00_test_5F00_reference.zip

e2e.ti.com/.../0488.sci_5F00_test_5F00_modified.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用外部 UART 转 USB 转换器进行了测试、一切正常。 当我使用 JTAG 仿真器使用的板载 FTDI 时、符号也无效。

    您可以使用不同的 SCI 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    很遗憾、我无法快速测试您的配置、因为我临时切换到另一个项目。 我执行了其他测试、结果如下。

    • 我始终观察 SCI1上的无效符号和不良信号频率。 我使用外部 UART/USB 转换器进行测试、但它无法解码信号。 它确认了不良的信号频率。
    • 我配置了 SCI3 (而不是 SCI2、因为我使用 EMIF 模块并且某些信号是共享的)、测试结果相同。

    由于 VCLK 的低频率(40MHz)与各种 TMS570LC43用例相关、低预分频值是否有可能在 SCI 输出上产生不稳定?

    如果您有一个基本项目、其中包含我的时钟频率要求、并且该项目使用 SCI3、我们将不胜感激。 无论如何,这对我来说并不是一个严重的问题,但我会理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将研究这个问题、以重复这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以重复此操作、并进一步了解这种情况的发生原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到、即使设置是针对40MHz、SCI 模块仍在60上。 如果您将 BRS 更改为60MHz、则可以正常工作。 我正在尝试找出这 种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从同事那里收到了与勘误表 GCM#60相关的信息( SPNZ232B.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您的反馈。


    勘误表 GCM#60是关于 HCLK = VCLK2 = VCLK 时钟配置的、但正如第一篇文章中所述、我的要求是 HCLK 为120MHz、VCLK 为40MHz、因此 VCLK = HCLK/3。 我尝试在时钟配置中应用补丁、但没有成功。

    您能否提供有关解决问题的方法的更多信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在不同的 VCLK 上测试带隙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到了这个问题。 我将调查导致此问题的原因。