This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:晶体选择

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/848234/tm4c1290nczad-crystal-selection

器件型号:TM4C1290NCZAD

您好!

请帮助检查我是否可以将以下晶体用于:

C1、C2 = 10pF

Rs = 2KOhm

此致、

KIEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

      我建议您向晶体制造商提供产品样片。 为获得最佳答案、他们能够测量晶体的旁路电容器并提供相关建议。 您能否提供您为何选择 C1/C2=10pF 的背景信息? 在数据表中、最小值为12pF 否则、我实际上不会看到您所介绍的振荡器参数有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    感谢您的建议。

    晶体制造商建议 C1和 C2为10pF、以实现-2ppm 的频率偏差。

    客户已尝试使用真正的硬件(TM4C1290)、但仍想询问我们是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

     不、我看不到问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Charles。