请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C123GXL Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在处理一个需要以下外设的项目。 我刚刚从 MSP430和 msp432控制器移到了 Tiva c 系列、因此我正在寻找相同的外设示例。 我还想知道 Tiva c 系列和 MSP430的 CCS 版本是否相同??
使用的外设:I2C、SPI、UART、ADC、PWM、以太网