This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:tm4c123gxl 和 TM4C1294NCPDT 上的外设示例

Guru**** 2562040 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/847347/ccs-ek-tm4c123gxl-pheripherial-examples-on-tm4c123gxl-and-tm4c1294ncpdt

器件型号:EK-TM4C123GXL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

      我正在处理一个需要以下外设的项目。 我刚刚从 MSP430和 msp432控制器移到了 Tiva c 系列、因此我正在寻找相同的外设示例。 我还想知道 Tiva c 系列和 MSP430的 CCS 版本是否相同??  

使用的外设:I2C、SPI、UART、ADC、PWM、以太网  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gourav、

     对于 I2C、SPI、UART、ADC 和 PWM 示例、您可以在下找到它们 /examples/peripherals

     对于以太网、下面提供了一些示例   /examples/boards/ek-tm4c1294xl 文件夹。 您可以从 enet_io、enet_lwip 和 enet_weather 示例开始。