This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:连接 TUSB1210

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT, TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/846240/tm4c1290ncpdt-interfacing-with-tusb1210

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件: TUSB1210

您好!


TUSB1210器件能否与 TM4C1290NCPDT 搭配使用以实现高速480Mbps USB 2.0? 您是否有更好器件的建议? 我注意到 TUSB1210的 IO 为1.8V、而 TN4C1290NCPDT 为3.3V。 不确定我是否在这里遗漏了一些东西。


此致、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    此主题之前已经介绍过、一位前专家曾尝试通过电平转换器将 TUSB1xxx 器件与 TM4C 连接在一起、但无法使其正常工作。 我们建议使用3.3V 逻辑电平 USB PHY (不幸的是、这意味着非 TI 选项)来实现 USB HS。 请参阅此 TI 参考设计以获取示例: http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129USBHS