Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT, TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1290NCPDT 主题中讨论的其他器件: TUSB1210
您好!
TUSB1210器件能否与 TM4C1290NCPDT 搭配使用以实现高速480Mbps USB 2.0? 您是否有更好器件的建议? 我注意到 TUSB1210的 IO 为1.8V、而 TN4C1290NCPDT 为3.3V。 不确定我是否在这里遗漏了一些东西。
此致、
车架