This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:手动(?)中 SRAM 的地址范围错误

Guru**** 2318210 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584243/tm4c1294ncpdt-error-in-address-range-of-sram-in-manual

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

TM4C1294NCPDT 具有256KB 的 SRAM、这是0x4.0000字节的地址区域中的预期值。 CCS 中提供的.gel 文件也是这种情况、其中 SRAM 区域声明如下、从0x2000.0000开始、大小为256KB:

GEL_MapAddStr (0x20000000、0、0x00040000、"R|W"、0); /* SRAM */ 

但是、相应的手册在表2-4中显示了不同的较大非2功率范围:"0x2000.0000 0x2006.FFFF 片上 SRAM 位段"。 存储器映射和表2-5。 存储器访问行为。

这里也或多或少地提到了相同 的情况。

这只是文档中的一个错误、还是这些地址的其他信息? 我是否可以要求对这方面的文件作一些修改? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 这是文档中的错误。 SRAM 的正确结束地址为0x2003 FFFF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的验证。 最好纠正此错误(在我提到的两个位置、可能也在位段的结束地址)。 我是否可以采取任何措施来实现这一目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的意见。 我已注意到您要求更新数据表。 遗憾的是、我们目前没有在计划中更新该数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此(当前)数据表错误是"已知错误和/或故障未能成功传播(因此与您的客户端用户共享)"的(另一个)图示!  可预见的是-无数的用户可能会因为"供应商计划短期故障"而"陷入同一陷阱"。

    更好的方法是否会看到这些"已知错误和/或故障"被提升为包含在论坛的粗体、"顶部红色条纹区域"中-目前保留用于优步重要(而非)"博客、组、视频"?

    "技术更新"不能作为这一重要问题列表的"中立"标题、而"供应商计划"似乎无法满足这一重要问题列表?  (当然不是及时)

    某种数量的"已知技术问题"的明显"囤积"可能不是最适合您的客户-用户的。   将这些"问题"放在一个、"标记良好的-定期更新/扩展的、简单访问的文件(在论坛顶部的原始"红色条纹区域"中)可能 带来(巨大)改进!

    延迟开发-由于"关键已知问题"(通常对 客户和供应商用户都有极大的需求、兴趣和帮助)被抑制、因此不可能确保您满足(甚至超过)您的"销售量目标!"

    满意和成功的客户-用户-能够(自己)注意、解决和/或解决"已知问题"-似乎是(最)值得关注的目标 -同时(克服)计划挑战。  (哪些"被束缚"轻松高效地记录了多个"已知问题"-破坏了客户-用户成功...)