您好,
我需要将 Launchpad 与7英寸 LCD 屏幕连接。 请给我推荐链接,我更喜欢哪种 LCD,是否有适用于7英寸显示器的任何示例代码。
我在具有 SSD1963 LCD 驱动器的网站上看到过这款 LCD
链接:
是否可以连接 TM4C1294 LaunchPad?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我需要将 Launchpad 与7英寸 LCD 屏幕连接。 请给我推荐链接,我更喜欢哪种 LCD,是否有适用于7英寸显示器的任何示例代码。
我在具有 SSD1963 LCD 驱动器的网站上看到过这款 LCD
链接:
是否可以连接 TM4C1294 LaunchPad?
[引用 user="Bob Crosby"] 有时我感觉自己是在一条高压线路上。 [/报价]
然而、必须注意的是、该导线(高度)位于马戏团楼层上方、是"供应商构思、考虑和 Strung..Net-Less!" (显然不是由您登录、也不是由其他供应商提供帮助)
在这里、有些人"刚刚知道"、将论坛打开为"所有外部器件接口"将会"在多种情况下"面临过度挑战。 我认为、"过度鼓励"使 MCU 适应所有客户"的做法是错误的。
更好的选择(imho)是每个 MCU 的"外部世界"接口类别的详细信息。 (主要是那些具有串行特性的器)
更丰富的示例-涵盖每个接口类别下的多个"最预期"用例-在祭坛上牺牲、"每台太阳下的设备(特此)都受到欢迎!" 这对您(以及其他供应商)来说(显然)不公平、并导致"太多"在这里"推卸他们的责任以正确调查其"外部设备"的真实要求。" (即做他们自己的家庭作业! 请注意、我们的 O.p.指示"通过链接建议我"到"非供应商"器件! (过去)这是怎么做的?) 而且...您的公司已邀请此类(不当)请求-是否不会?
这些 ARM MCU 非常复杂-迫使供应商专家远离其技术焦点 -因此很难证明... (和-这种"接受所有器件的意愿"并不是普遍的(类似 MCU 论坛也不是如此...)) (也许是出于合理的原因...)
CB1、
我希望你们中的某些人不同意这一点,但这是一项具有挑战性和令人失望的努力。 这篇文章太棒了,拯救了 Bob Crosby 的秋天!
更丰富的示例以及您在句子中所写的所有内容:我认为所有" TM4C 的疯狂世界-和其他人-发展"中都缺少了哪些内容。
正如我最近所说(是 PI Day),我打算最终制作我自己的这类笔记,并将其提供给公众。 Narciseevely、我使用了这样一个"好"域、该域已停驻了一段时间: www.brunosaraiva.com -我甚至不知道外部人员是否已经可以访问它。
到目前为止还有什么? 欢迎页面和一些关于 CCS 配置的未格式化的想法-但我们的想法是了解"论坛上最常见的请求"并在其中写下一些内容。
为什么会这样做? 也许我的两分贡献、因为我自己需要组织公司的学习。 这样就带来了发展。 赢取大奖。
现在、我几乎没有时间适当拥抱我的孩子、或者交付当前过期的产品(记住最近有关蓝牙的谈话?) 但可能会变成现实。
可以打开这些页面以供任何想要帮助的人编辑-如果是这样、请告诉我。
此致
布鲁诺