This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:我需要将 Launchpad 与7英寸 LCD 屏幕连接

Guru**** 2313000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/583496/ek-tm4c1294xl-i-need-to-interface-my-launchpad-with-7inch-lcd-screen

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好,

我需要将 Launchpad 与7英寸 LCD 屏幕连接。 请给我推荐链接,我更喜欢哪种 LCD,是否有适用于7英寸显示器的任何示例代码。  

我在具有  SSD1963 LCD 驱动器的网站上看到过这款 LCD  

链接:  

是否可以连接 TM4C1294 LaunchPad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有使用过7英寸 LCD 显示屏、因此我没有特别的建议。 您提到的显示可由 SPI 或16位数字接口控制。 EK-TM4C129XL 可以支持这两种模式。 但是、EK-TM4C129XL 没有40引脚 Arduino 接头引脚。 您必须在 EK-TM4C129XL 和显示屏之间创建硬件连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我认为 SPI 无法控制显示屏。 网页显示公司的 SDCard 有一个 SPI 接口、但是显示本身似乎全部是16个 GPIO……
    此外、海报需要确保它接受(并发送) 3.3V 逻辑、否则也需要电平转换器。
    我也没有7英寸显示器的经验(就像尺寸是标准的...)、但我猜其他具有更方便串行控制的显示器也在这里...
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺
    感谢您抓住我的错误。 有时、我感觉我是在一条高压线上。 我感谢您在我跌倒时握住网络。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bob Crosby"] 有时我感觉自己是在一条高压线路上。 [/报价]

    然而、必须注意的是、该导线(高度)位于马戏团楼层上方、是"供应商构思、考虑和 Strung..Net-Less!"   (显然不是由您登录、也不是由其他供应商提供帮助)

    在这里、有些人"刚刚知道"、将论坛打开为"所有外部器件接口"将会"在多种情况下"面临过度挑战。   我认为、"过度鼓励"使 MCU 适应所有客户"的做法是错误的。

    更好的选择(imho)是每个 MCU 的"外部世界"接口类别的详细信息。   (主要是那些具有串行特性的器)   

    更丰富的示例-涵盖每个接口类别下的多个"最预期"用例-祭坛上牺牲、"每台太阳下的设备(特此)都受到欢迎!"   这对(以及其他供应商)来说(显然)不公平、并导致"太多"在这里"推卸他们的责任正确调查其"外部设备"的真实要求。"   (即做他们自己的家庭作业!   请注意、我们的 O.p.指示"通过链接建议我"到"非供应商"器件!   (过去)这是怎么做的?)   而且...您的公司已邀请此类(不当)请求-是否不会?

    这些 ARM MCU 非常复杂-迫使供应商专家远离其技术焦点 -因此很难证明...   (和-这种"接受所有器件的意愿"并不是普遍的(类似 MCU 论坛也不是如此...))   (也许是出于合理的原因...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB1、

    我希望你们中的某些人不同意这一点,但这是一项具有挑战性和令人失望的努力。 这篇文章太棒了,拯救了 Bob Crosby 的秋天!

    更丰富的示例以及您在句子中所写的所有内容:我认为所有" TM4C 的疯狂世界-和其他人-发展"中都缺少了哪些内容。

    正如我最近所说(是 PI Day),我打算最终制作我自己的这类笔记,并将其提供给公众。 Narciseevely、我使用了这样一个"好"域、该域已停驻了一段时间: www.brunosaraiva.com -我甚至不知道外部人员是否已经可以访问它。

    到目前为止还有什么? 欢迎页面和一些关于 CCS 配置的未格式化的想法-但我们的想法是了解"论坛上最常见的请求"并在其中写下一些内容。

    为什么会这样做? 也许我的两分贡献、因为我自己需要组织公司的学习。 这样就带来了发展。 赢取大奖。

    现在、我几乎没有时间适当拥抱我的孩子、或者交付当前过期的产品(记住最近有关蓝牙的谈话?) 但可能会变成现实。

    可以打开这些页面以供任何想要帮助的人编辑-如果是这样、请告诉我。

    此致

    布鲁诺