主题中讨论的其他器件:INA240、 LM3S8971
注意:C。模拟比较器的外部电压输入被设计成高度敏感并且会受到外部影响
电路板上的噪声。 因此、必须在空闲状态期间将 VINP 和 VINN 设置为不同的电压电平、以确保
模拟比较器触发器未启用。 如果使用内部电压基准、则应将其设置为1/2 Vs
电平。
计算中间电源电平1.7V 的比较器跳闸点可将电流电平设置 为比我们的15安培快速作用保险丝高17安培。
当 有两个表用于设置 各种不同 的阈值时、为什么要为内部电压基准设置中间电源电平?
阈值:(RNG=0/1表27-60/61)设置内部电阻器阈值电平。
有什么想法吗?