主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL、 INA282、 INA240、 LM4120
EK-TM4C1294XL
电路和配置 :3个单端 ADC 模拟输入电流监控 信号在循环环路中低于接地电平200mV。 相同的3个放大 的电阻增益减小 信号也分别馈入3个板载数字比较 器输出馈入3个 PWM0-M0nFault 输入触发引脚。 模拟数字比较 器阈值 最大设置为14.4安 、 并将+VREFA 电压轨用作 内部 VREF 电阻桥的电压源。 实际检测到的数字 运行 电流 (6.7-8.6安) 大约 比数字比较 器最大跳变点低5.8安、比最小跳变点低3.6安、理想情况下为13.3安。 但是…
问题:当不存在过流威胁时、会发生随机 PWM 故障。
第一个补救措施:将 R41 (0R0) XLM4C Launch Pad 更改为 R41=10kR0、以隔离和限制+VREFA 300na。 还 在 +VREFA 输入引脚处添加了0.01uF 陶瓷电容器接地。
结果:导致的随机 比较器跳闸极少 、但并未完全抑制幻象故障情况。
第二个补救措施:直接在 低侧 INA282电流监控分流电阻器上添加1nf 电容器。
结果:发生的随机 模拟比较器跳闸更少 、但 并未完全消除 幻象故障。
怀疑 比较器输入在接地下方发生槽铣对内部+VREFA 有一定影响、这会将最小跳变阈值降低200mV 或更多、但不清楚原因。
问题:
请详细说明 当 GNDA 处于0v0电位时为什么会发生随机比较器跳闸、或者 低于接地值的信号(单端 ADC)如何违反数据表 规格?
2. 当 INA282电流监视器能够感测到高达-14V 的双极 CMM 且 GNDA 为0v0电势时、低于接地200mV 的信号槽位是否会导致 TM4C 勘误表?
INA240声称-4V CMM, 可能会减少 GNDA 伪影 以及 模拟比较器的一些 PWM 噪声(dv/dt)输入。
是否有任何想法或 建议、如何处理生产中的 GNDA 或如何 测试 XL Launch Pad 以停止体模?
CH1: FET 先关断、然后再重新导通。 CH2:INA282监控电流上升。