This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TM4C1294NCPDT:USBDFU

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578174/starterware-tm4c1294ncpdt-usbdfu

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Starterware

尊敬的先生:

        1. 我在 DFU 模式下尝试通过 USB 进行刷写。 但我已将 USB 连接到未检测到的定制板、这意味着在器件管理器中不会显示。

        2.在第一次检测到的时间内,我在进化板上尝试了,这意味着控制器没有 任何代码。 如果控制器有代码、则在擦除闪存后会检测到 thenDFU。

        我正在使用 LM 闪存编程器工具通过 USB DFU 模式刷写控制器。

请建议

此致、

Sateesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 USB 器件固件升级(DFU)模式、必须使用配置正确的 引导加载程序对器件进行预编程。 将有效的应用程序编程到闪存后、引导加载程序将运行应用程序、除非引导加载程序配置为检查 I/O 引脚以查看是否需要其他更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sateesh、
    您是否在重试之前擦除了闪存? 在 LM Flash Programmer 中、选择 USB DFU 接口后、您是否可以尝试单击刷新按钮? 如果它无法识别定制板、您能否返回并查看它是否能够识别 EK 板、是否能够通过 USB DFU 模式成功地再次对 EK 板进行编程。 以下帖子可能对您的调试有所帮助。

    e2e.ti.com/.../384242
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我擦除了闪存并尝试了、但 PC 未检测到控制器。

    2.我已检查 显示未知设备的设备管理器。

    3.我尝试单击刷新按钮,但无法识别。

    谢谢&

    此致、

    Sateesh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们确保 PC 甚至可以首先检测 LaunchPad。 我首先断开 LP 的所有 USB 端口、以便 LP 断电几秒钟。 我确保先前已擦除 LP。 我连接 USB 端口、然后连接调试 USB 端口、以便为 LP 供电。 然后打开设备管理器、下面是我看到的内容。  

    您是否看到如下屏幕截图所示的 Stellaris 器件固件升级?

    请确认您可以使用 LaunchPad 通过 USB DBU 模式加载应用。  

    如果它适用于 LaunchPad、则器件管理器在您插入自定义电路板后会显示什么内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    当我连接到 c茎 板时、器件管理器会显示下图。

    当我连接到下面图片所示的进化板时。

     

    此致、

    沙特什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LaunchPad 的第二个屏幕截图中、我没有看到 Stellaris 器件固件更新。 请确认您是否已首先擦除闪存。 否则、它将不会识别为 DFU 器件。

    在 LM 闪存程序的“其它实用程序”选项卡下,有一个用于 ICCI 固件更新的按钮。 请单击"更新"按钮并重试、以查看 您是否可以在设备管理器中看到"Setellaris Device Firmware Update"。

    如果闪存被擦除并且您选择了 USB DFU、您会在 LM 闪存编程器中看到类似的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件是否在定制板上使用25MHz 晶体?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请确保 您在 RBIAS 引脚上具有4.7K 电阻器、以便在定制板上根据以下勘误表将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们正在定制板中使用25MHz 晶体。 但 未检测到这种情况

    此致、

    Sateesh。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们正在定制板中使用25MHz 晶体。 但 未检测到这种情况

    此致、

    Sateesh。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

            我们在 rbias 引脚和 GND 之间使用4.87千欧1%容差电阻器。


    此致、
    沙特什


           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Charles:


    我们已经在 RBIAS 引脚和 GND 之间使用了4.87k Ω 1%容差电阻器。
    我不知道如何调试该问题、请帮我。


    此致、
    Sateesh。