工具/软件:Starterware
尊敬的先生:
1. 我在 DFU 模式下尝试通过 USB 进行刷写。 但我已将 USB 连接到未检测到的定制板、这意味着在器件管理器中不会显示。
2.在第一次检测到的时间内,我在进化板上尝试了,这意味着控制器没有 任何代码。 如果控制器有代码、则在擦除闪存后会检测到 thenDFU。
我正在使用 LM 闪存编程器工具通过 USB DFU 模式刷写控制器。
请建议
此致、
Sateesh。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Starterware
尊敬的先生:
1. 我在 DFU 模式下尝试通过 USB 进行刷写。 但我已将 USB 连接到未检测到的定制板、这意味着在器件管理器中不会显示。
2.在第一次检测到的时间内,我在进化板上尝试了,这意味着控制器没有 任何代码。 如果控制器有代码、则在擦除闪存后会检测到 thenDFU。
我正在使用 LM 闪存编程器工具通过 USB DFU 模式刷写控制器。
请建议
此致、
Sateesh。
让我们确保 PC 甚至可以首先检测 LaunchPad。 我首先断开 LP 的所有 USB 端口、以便 LP 断电几秒钟。 我确保先前已擦除 LP。 我连接 USB 端口、然后连接调试 USB 端口、以便为 LP 供电。 然后打开设备管理器、下面是我看到的内容。
您是否看到如下屏幕截图所示的 Stellaris 器件固件升级?
请确认您可以使用 LaunchPad 通过 USB DBU 模式加载应用。
如果它适用于 LaunchPad、则器件管理器在您插入自定义电路板后会显示什么内容。