This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:需要有关具有用于 TMS570LC4357的 LCD 驱动器的7英寸 LCD 触摸屏的建议

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577118/tms570lc4357-need-suggestion-regarding-7-inch-lcd-touchscreen-with-lcd-driver-for-my-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好,

对于我的应用、我需要将7英寸(最小) LCD 触摸屏集成到 TMS570LC4357板上。 您能建议一些支持 LCD 驱动程序的 LCD、如果有任何可用的示例代码、请发布它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用不同的触摸屏套件。 您可能应该看看 Sitara 或 TM4C1294类型套件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Martin 在这里:

    在这里、您可以找到使用 LCD TFT 触摸屏的基本示例。

    e2e.ti.com/.../666160

    如果您想了解更多信息、请问我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Martin! 一如既往,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C1294是否支持7英寸 LCD,如果是,请分享一些源代码和 LCD 链接,以便我可以开始工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    您能否为 TMS570LC43提供源代码????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anthony F、Seely

    超级棒!!!!即使我在寻找 TM4C1294上工作的7英寸 LCD 的源代码。我只能找到3.5英寸的源代码。7英寸的源代码或可靠代码不支持。所以请与我分享源代码、LCD 模块链接,即使它支持 SD 卡,它也会很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    我需要一个7英寸 LCD 模块及其 TM4C1294XL 的源代码。请与我 Martin 分享
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、遗憾的是、我从未单独使用过此版本的微控制器与 Hercules 的 RMX、您希望使用7英寸屏幕、我有此源代码、但对于 RM57版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TM4C 支持、我强烈建议使用特定于 TM4C 的 E2E、以便能够与我们有关这些器件的专家进行交流。 TM4C E2E 位于 e2e.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony F.Seely
    请提供您宝贵的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaleeswaran、

    您询问的是什么产品?   TM4C 和 RM4xx 是非常不同的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Anthony F .Seely、
    我想问有关 TM4C1294XL 的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很高兴和大家交谈、感谢大家的等待、我不得不准备图书室。

    这是 LCD 屏幕的链接:

    是一个16位并行屏幕。

    这些是用于 RM57版本 Hercules 的库、也可用于任何版本的 Hercules。

    e2e.ti.com/.../1565.RM57_5F00_TFT_5F00_MENU_5F00_CONTROL.rar

    简介:
    -库的操作很简单,有两个根文件,TFT_LCD.c 和 TFT_LCD.h
    -在这些库中,您有必要的函数来生成图形、编写文本、生成正方形、圆圈和其他内容。

    工作原理基于软件仿真的总线、通过图像中的以下函数来命令。

    这些引脚连接到屏幕、如下图所示。

    为了读取触摸模块、这些库已经具有读取函数。

    如果您希望将这些库与任何其他 Hercules 一起使用、则应仅激活引脚作为其 HET 和 GIO 模块中的输入或输出、并复制和粘贴这些库、 然后初始化屏幕、所有这些都可以通过 HalCoGen of Me 程序和我在示例中输入的主菜单来看到。

    此致

    Martin Valencia Alejo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kaleeswaran、  

    对于 TM4C1294XL -这是错误的论坛。  这是一个完全不同的器件系列;它不是 Hercules 器件、而是来自旧 Tiva 产品组的 Cortex M4。  

    TM4C1294XL 的支持论坛是     

    请在该论坛中查找先前的答案、如果您找不到答案、则可以在该论坛中发布问题。  

    该产品系列具有板载 LCD 控制器、StellarisWare 软件包中的图形库。 还有一个具有彩色触摸屏 LCD   的开发套件、因此您可以找到大量信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在 TMS570LC43 Launchpad 中通过引用您的 LCD 项目链接(LaunchXl2-RM57)进行了尝试,通过与您在 LaunchXl2-RM57中的项目 halcogen 进行比较,我更改了 Halcogen 中的 Pinmux (驱动程序启用),并复制了主.c 文件。 从 TMS570LC43 Launchpad 为 LCD 提供电源。 但只有白屏显示在 LCD 中,我也给 LCD 提供了5V 外部电源,但它不能正常工作。 请帮助我使用 TMS570LC43 Launchpad 配置7英寸 LCD。
    我不知道我在哪里落后。

    这是我现在正在使用的7英寸 LCD。

    www.tanotis.com/.../sainsmart-7-quot-7-inch-tft-lcd-screen-sd-card-slot-tft-shield-for-arduino-due

    我尝试直接将 Launchpad TMS570LC43与不带屏蔽层的 LCD 相连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我现在正在使用的7英寸 LCD。

    www.tanotis.com/.../sainsmart-7-quot-7-inch-tft-lcd-screen-sd-card-slot-tft-shield-for-arduino-due

    我尝试直接将 Launchpad TMS570LC43与不带屏蔽层的 LCD 相连。