Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好,
对于我的应用、我需要将7英寸(最小) LCD 触摸屏集成到 TMS570LC4357板上。 您能建议一些支持 LCD 驱动程序的 LCD、如果有任何可用的示例代码、请发布它吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN
您好,
对于我的应用、我需要将7英寸(最小) LCD 触摸屏集成到 TMS570LC4357板上。 您能建议一些支持 LCD 驱动程序的 LCD、如果有任何可用的示例代码、请发布它吗?
大家好、很高兴和大家交谈、感谢大家的等待、我不得不准备图书室。
这是 LCD 屏幕的链接:
是一个16位并行屏幕。
这些是用于 RM57版本 Hercules 的库、也可用于任何版本的 Hercules。
e2e.ti.com/.../1565.RM57_5F00_TFT_5F00_MENU_5F00_CONTROL.rar
简介:
-库的操作很简单,有两个根文件,TFT_LCD.c 和 TFT_LCD.h
-在这些库中,您有必要的函数来生成图形、编写文本、生成正方形、圆圈和其他内容。
工作原理基于软件仿真的总线、通过图像中的以下函数来命令。
这些引脚连接到屏幕、如下图所示。
为了读取触摸模块、这些库已经具有读取函数。
如果您希望将这些库与任何其他 Hercules 一起使用、则应仅激活引脚作为其 HET 和 GIO 模块中的输入或输出、并复制和粘贴这些库、 然后初始化屏幕、所有这些都可以通过 HalCoGen of Me 程序和我在示例中输入的主菜单来看到。
此致
Martin Valencia Alejo
您好,
我在 TMS570LC43 Launchpad 中通过引用您的 LCD 项目链接(LaunchXl2-RM57)进行了尝试,通过与您在 LaunchXl2-RM57中的项目 halcogen 进行比较,我更改了 Halcogen 中的 Pinmux (驱动程序启用),并复制了主.c 文件。 从 TMS570LC43 Launchpad 为 LCD 提供电源。 但只有白屏显示在 LCD 中,我也给 LCD 提供了5V 外部电源,但它不能正常工作。 请帮助我使用 TMS570LC43 Launchpad 配置7英寸 LCD。
我不知道我在哪里落后。
这是我现在正在使用的7英寸 LCD。
www.tanotis.com/.../sainsmart-7-quot-7-inch-tft-lcd-screen-sd-card-slot-tft-shield-for-arduino-due
我尝试直接将 Launchpad TMS570LC43与不带屏蔽层的 LCD 相连。