主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM
您好!
我遇到 TM4C1294NCPDTI3微控制器的问题、显示接地和电源短路。
原理图与 Tiva 系列 Launchpad 完全相同。
以下是所执行的步骤
1.已检查裸 PCB 是否短路。
焊接微控制器及其相关组件。
3. UC 引脚之间未出现短路。
测得的+3.3V 和 GND 之间的电阻显示为330KOhms
5、测得的 VDDC 和 GND 之间的电阻显示5.89KOhms
6.为微控制器供电后、电流消耗为230mA、IC 升温。 断电后、电源和 GND 之间的电阻为1.5欧姆。
7.已更换 为两个新 IC,并且存在问题。
IC 器件型号为 TM4C1294NCPDTI369AVC5W G4
请提供帮助。
7.