This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDTI 微控制器3.3V 和 GND 之间短路

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577292/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdti-microcontroller-short-between-3-3v-and-gnd

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

您好!

   我遇到 TM4C1294NCPDTI3微控制器的问题、显示接地和电源短路。

原理图与 Tiva 系列 Launchpad 完全相同。

以下是所执行的步骤

 1.已检查裸 PCB 是否短路。

焊接微控制器及其相关组件。

3. UC 引脚之间未出现短路。

测得的+3.3V 和 GND 之间的电阻显示为330KOhms

5、测得的 VDDC 和 GND 之间的电阻显示5.89KOhms

6.为微控制器供电后、电流消耗为230mA、IC 升温。 断电后、电源和 GND 之间的电阻为1.5欧姆。

7.已更换 为两个新 IC,并且存在问题。

IC 器件型号为 TM4C1294NCPDTI369AVC5W G4

请提供帮助。

7.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个愚蠢的问题、但器件是否焊接正确?

    我们通过错误焊接来销毁了 TM4C123GH6PM、您会在3V3和微控制器的 GND 之间几乎直接短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方向正确、焊接正确、甚至在显微镜下检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sampreeth

    VDDC 引脚连接到什么? 您能否分享原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sampreeth、

    该原理图对我来说还行、只是 VDD/VDDA supplu 似乎没有大容量电容器、并且总体使用的去电容器数量较少。 此外、如上所述、请检查焊料的质量、尤其是在 GND 和 VCC 引脚附近时。

    此外、由于您使用的是外部 USB PHY、我会要求您将电路板的原理图和布局与以下 TI 设计进行比较。

    www.ti.com/.../TIDM-TM4C129USBHS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amith、
    该去电容是否确实会影响 VCC 和 GND 的短路? (个人而言,我不认为微控制器上的负载太大,因为它是加载代码之前的很早阶段)。REG 导联短路,我将再次检查,正如您和 Tom Oldbury 先生所建议的那样。


    (我一定会像我们所说的那样,并会用 tusb 211来评价 HS USB,以实现远距离传输)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sampreeth、

    我要指出的是、原理图中没有大容量电容器。 通常、在出现浪涌时使用大容量电容器、它充当临时电荷组。 由于器件几乎在加载任何代码时升温、因此我自然会怀疑

    (a) VDDC 和 VDD 已短接(此处不是这种情况)
    (b)器件封装与引脚输出不匹配(至少从电源和接地引脚定义中看不出这种情况)
    (c)上限或一般规则违规 viz-a-viz 系统设计指南不足?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否从 TI 授权经销商处购买了器件?

    这里有假冒器件-您可能收到了一个。 类似形状或封装的器件通常需要重新贴标。 检查器件上的打印情况、并将其与数据表或 Launchpad 电路板或类似器件上的示例进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正确地指向海报-而不是 Amit。

    当您报告"测量"3V3时-您是否已正确地确定电路板上的电压范围、"加电?"  可能会怀疑短暂瞬态电压有问题、并且您避免使用大容量滤波电容器会使您的电路板特别容易受到此类瞬态的影响...  (我们在客户设计中多次遇到过这种情况。)

    另请注意、VDD"变为负值"(甚至是短暂的)是 MCU 谋杀的已知原因...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试在我的现有 PCB 中添加额外的电容器、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题是由电源瞬态电压引起的。

    感谢每个人的帮助。