This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:泄漏电流和条件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575783/tms570ls0714-leakage-currents-and-conditions

器件型号:TMS570LS0714

大家好、

TMS570LS0714数据表中的表7-24列出了处于导通状态的器件的泄漏电流:

  • 只有在连接 ADC 并进行采样时、才会出现这种情况、如果是、关闭状态输入偏置电流是多少

  • 当 ADC 外设被打开时、每个输入引脚的这一连续泄漏电流是否会持续?

如何测量这些值? 是什么? 这些统计数据是什么、即这3 Σ? 1 Σ? 这些是温度、过程和电压的函数吗?

此外-当 ADC 进行转换时、所述的输入电流是指对多路复用器电容器+采样电容器+ 7-24中呼出的电流进行充电所需的电流、还是7-24考虑多路复用器和采样电容器? 我们有一些高阻抗源来驱动 ADC–比如说3.3k 电阻器。 如果表7-24中列出了泄漏电流、我们将看到泄漏电流导致的40LSB 误差、解决此问题的一种方法是添加电压跟随器/缓冲器、这在我们的设计中是不合理的。

提前感谢您!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex 您好:

    该表的内容为:

    [引用用户="alex"]

    • 只有在连接 ADC 并进行采样时、才会出现这种情况、如果是、关闭状态输入偏置电流是多少

    • 当 ADC 外设被打开时、每个输入引脚的这一连续泄漏电流是否会持续?

    如表中所述、这是关断状态泄漏。 关断状态偏置与关断状态泄漏相同。

    这些值是通过过程、电压和温度的表征得出的、目标 Cpk 为2。

    关于您的最后一个问题、您可能希望查看以下应用手册:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的参考资料;我们在询问 Alex 之前查看过这些参考资料、但遗憾的是、他们没有回答这个问题。

    Iadsb1、Iadsb2标记为:ADC[1|2]模拟导通状态输入偏置电流、它们是有界值。 查看 SPNA140的图7、可以看到有一个250欧姆的 Rmux、之后是一个16pF 的 Cmux-让我们忽略网络的其余部分一分钟。

    假设 AD IN 为3.3V、多路复用器已放电、我们关闭多路复用器开关。 这意味着来自 AD IN 的电流将为3.3V/250ohm = 13.2mA。 这远远高于输入偏置电流-因此这不能是输入偏置电流。 是吗? 我认为上面提到的两个问题涉及这个特定的电流。

    当我读取"偏置电流"时、我认为无论您做什么其他操作、都必须拉/灌入该电流才能使输入正常工作。

    我们尝试解决的问题是、如果 Iadsb[1|2]确实是输入偏置电流、那么这不是一个好的 ADC。 原因如下。

    假设我们具有1k 欧姆的源阻抗。 输入偏置电流范围为-8uA 至10uA 将导致800mV (=1k * 8uA)至1000mV (=1k * 10uA)的偏移、假设采用3.3V Vref 和12位转换、误差范围为10LSB 至12LSB。

    由于源阻抗较高、输入偏置电流导致的误差甚至会更小。 在原始问题中、在3.3k 源阻抗时、我们得到40LSB 的误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harjit、

    我已联系我们的 ADC 专家、以解决您的意见/顾虑。 我们很快会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harjit、

    下面是我们的 ADC 专家的回复

    "...、得到的10-12LSB 误差计算是正确的、它们对偏置电流的理解也是正确的。 是的、源电阻越高、偏置电流误差越大。"

    您能否提供有关您尝试测量的内容的更多详细信息、以便我们了解是否有方法可用于提供更精确的测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的传感器具有一个 RC 抗混叠滤波 器、其源阻抗为3k 至5k、后跟一个电容器。 在3.3k 源阻抗时、我们有40LSB 至50LSB 的误差。 在5k 时进行比例式缩放、我们将得到67LSB 至83LSB 的误差。

    我想详细了解为什么存在如此大的输入偏置电流、它如何随工艺、电压和温度的变化而变化。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harjit、

    下面是我们的 ADC 专家的回答。

    "数据表中的最小值和最大值是在绝对最坏 PVT 条件下设置的。 输入偏置电流随工艺、电压和温度的变化而按数量级变化。 数据表编号中显示了随电压变化的数量级。 其他客户确保其输入保持在 VSSAD + 100mV < Vin < VCCAD–200mV 范围内、以避免在 Vin = VCCAD 时出现尖峰并在 Vin = VSSAD 时出现尖峰。 温度的影响最大、因为输入偏置电流是累积泄漏路径的结果。"

    如果还有其他问题或疑虑、请告诉我、我们可以在所有相关方之间建立一个电话、以便更快地结束本次讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请打电话给我。 我们如何设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harjit、

    您是否有当地的 TI 办事处和/或 TI 代表与您合作? 如果这样有助于协调通话、作为您的直接支持、最好参与讨论。

    否则、我将通过此论坛的消息传递功能与您联系、以便我们可以交换联系人详细信息、根据需要设置呼叫/WebEx。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex / Harjit、

    我正在关闭此线程、因为它是在脱机处理的、现在已经处理好了。 如果需要进行其他讨论、此主题的新帖子将重新打开。