大家好、
TMS570LS0714数据表中的表7-24列出了处于导通状态的器件的泄漏电流:
- 只有在连接 ADC 并进行采样时、才会出现这种情况、如果是、关闭状态输入偏置电流是多少
或
- 当 ADC 外设被打开时、每个输入引脚的这一连续泄漏电流是否会持续?
如何测量这些值? 是什么? 这些统计数据是什么、即这3 Σ? 1 Σ? 这些是温度、过程和电压的函数吗?
此外-当 ADC 进行转换时、所述的输入电流是指对多路复用器电容器+采样电容器+ 7-24中呼出的电流进行充电所需的电流、还是7-24考虑多路复用器和采样电容器? 我们有一些高阻抗源来驱动 ADC–比如说3.3k 电阻器。 如果表7-24中列出了泄漏电流、我们将看到泄漏电流导致的40LSB 误差、解决此问题的一种方法是添加电压跟随器/缓冲器、这在我们的设计中是不合理的。
提前感谢您!