This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:POR_RST 发布后、nRST 立即驱动为低电平

Guru**** 2315160 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577412/tms570ls3137-nrst-driven-low-right-after-por_rst-release

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我的一个客户电路板是使用 TMS570LS3137、在 POR_RST 被释放后、nRST 被驱动为低电平。 这种行为使得 nRST 永远不会升高、因此 TMS570必须在很早的时候将 nRST 驱动为低电平。 TRM 表2-8中有一个表格、描述了 TMS570将 nRST 驱动为低电平的复位原因。

[]在表2-8之外、是否有任何其他原因导致 MCU 将 nRST 驱动为低电平?

[]表2-8中的哪些原因会导致 nRST 保持低电平、即使 PORRST 从复位中释放也是如此? 即、在很早的时候会发生什么原因? 振荡器故障,电压监控器...?

[] 为什么 nRST 不上升?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    nRST 是一个双向信号。 外部电路可通过强制将信号置为低电平来将器件复位置为有效。 TI 建议将一个外部上拉电阻器连接到此端子。

    热复位的原因:
    PORRST
    2.振荡器故障
    看门狗异常
    4.软件复位
    5.外部复位

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    感谢您的反馈。 我想客户的 nRST 上有一个10k pu、但我要确认一下。

    客户有一个不良电路板、表现出在释放 POR_RESET 后 nRST 不上升的行为。 所有其他电路板都正常、其中 nRST 在 POR_RESET 失效后变为高电平。

    假设有一个 pu、并且 nRST 不会变为高电平、那么最有可能的是哪种热复位原因、即 nRST 保持低电平、所以一定马上发生了什么...

    谢谢、
    -Gunter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    抱歉、我需要再次检查:如果 nRST 不会升高并保持低电平、则必须立即发生某种情况。 最有可能出现哪些热复位原因?

    我们正在尝试确定这是否是芯片问题、因为到目前为止、它只发生在一个电路板上。 所有其他电路板都正常、nRST 按预期升高。

    此致、

    -Gunter