请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 您好!
我的一个客户电路板是使用 TMS570LS3137、在 POR_RST 被释放后、nRST 被驱动为低电平。 这种行为使得 nRST 永远不会升高、因此 TMS570必须在很早的时候将 nRST 驱动为低电平。 TRM 表2-8中有一个表格、描述了 TMS570将 nRST 驱动为低电平的复位原因。
[]在表2-8之外、是否有任何其他原因导致 MCU 将 nRST 驱动为低电平?
[]表2-8中的哪些原因会导致 nRST 保持低电平、即使 PORRST 从复位中释放也是如此? 即、在很早的时候会发生什么原因? 振荡器故障,电压监控器...?
[] 为什么 nRST 不上升?
谢谢、
-Gunter