This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:脉冲捕获

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577061/tm4c123gh6pm-pulse-capture

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!  

我正在尝试测量 PWM 信号的脉宽。 这是我正在使用的代码、我会不断地被发送到 IntDefaultHandler 中。 我尝试捕获的信号是来自 RC 接收器的333hz PPM 信号。  如果有任何帮助,将不胜感激。 谢谢你。

#define PART_TMC123GH6PM

#include // C99标准的变量定义。
#include // C99标准的输入和输出功能。
#include // C99标准的布尔定义。
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/rom.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/pwm.h"
#include "driverlib/sctl.h"/用于控制 API 和 SYDriverLib 的宏定义。
#include "driverlib/interrupt.h"//为 DriverLib 的 NVIC 控制器 API 定义和宏。
#include "driverlib/gpio.h"// DriverLib GPIO API 的定义和宏。
#include "driverlib/timer.h"//为 DriverLib 的计时器 API 定义和宏。
#include "driverlib/pin_map.h"//Mapping of peripherals to pins for all parts。
#include "driverlib/adc.h"// DriverLib 的 ADC API 定义。
#include "driverlib/fpu.h"// FPU 操作例程的原型。
#include "inc/tm4c123ghp6.h"//中断和寄存器分配的定义。
#include "inc/hw_memmap.h"// Tiva C 系列器件的存储器映射定义。
#include "inc/hw_types.h"//常用类型和宏的定义。

int ***=0;
int a = 0、b = 0、c = 0;

void timer_Initialize (void)
{
//启用计时器1
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_Timer1);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);
// PB5引脚配置为定时器1
GPIOPinConfigure (GPIO_PB5_T1CCP1);
//设置计时器类型
GPIOPinTypeTimer (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_5);
//将计时器配置为边沿时间捕获
TimerConfigure (Timer1_base、TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_B_CAP_TIME);
//事件设置为两个脉冲边沿
TimerControlEvent (Timer1_base、timer_B、timer_event_both _edge);
//配置计时器1b 中断
IntEnable (INT_TIMER1B);
//启用计时器中断
TimerIntEnable (Timer1_base、timer_CAPB_EVENT);
//启用处理器中断
IntMasterEnable();
//启用计时器
TimerEnable (Timer1_base、timer_B);
}

int main (void)
{
SysCtlClockSet (
SYSCTL_SYSDIV_64 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN
| SYSCTL_XTAL_16MHz);
Timer_Initialize();

while (1)
{
PULSE_TIME_1 = TimerLoadGet (Timer1_base、timer_B);
TimerEnable (Timer1_base、timer_B);

}
}

空 Timer1IntHandler (空)
{
TimerIntClear (Timer1_base、timer_CAPB_event);
b = TimerValueGet (Timer1_base、timer_B);
如果(b < a)
C = 65535 + A - b;
其他
c = a - b;
PULSE_TIME_1 = c / 3125;
A = TimerValueGet (Timer1_base、timer_B);

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Tyler Lemery"]这是我要使用的代码,我会不断地发送到 IntDefaultHandler 中。 您是否修改 了 tm4c123gh6m_startup_ccs.c 源文件中的 g_pfnVectors []中断矢量表,以添加 计时器1子计时器 B 的 Timer1IntHandler?

    默认 的 g_pfnVectors []中断矢量表为 所有外设中断矢量安装了 IntDefaultHandler,这可能是 启用计时器中断后程序最终在 IntDefaultHandler 中结束的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复...这解决了问题。 我对此表示赞赏。