This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:使用 Wire.CPP 一段时间后、与 IMU 的 I2C 通信挂起、是否有替换?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/576133/ek-tm4c123gxl-i2c-communication-with-imu-hangs-after-some-time-using-wire-cpp-some-replacement

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:Energia

大家好!

我正在使用 TIVaC launchpad 和 Energia 制作四轴飞行器控制器。

问题是、我与 IMU (Altimu 10-v5)的通信在10秒到10分钟的一段时间后挂起、程序停止、我的四轴飞行器跌落至如岩石般。

在网络上搜索时、我发现 Arduino 有一个 Wire.cpp 替代产品、可在10000个周期后退出循环以避免挂起、但我尝试使用此 WSWore.cpp、但它与 TivaC launchpad 不兼容。

您是否有解决方案或想法来避免这种情况?

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我想你想先了解根本原因,找出它为什么会挂起。 总线上是否有适当的上拉电阻器? 您能否使用示波器来显示总线活动? 请了解从器件(IMU)是否保持 SCL 时钟。 I2CMCS 寄存器的读数是多少? 该寄存器将告诉您 I2C 主设备操作的状态。