Other Parts Discussed in Thread: RM48L952
您好!
我们已经遇到了使用 RM48L952的 PCB 的几个故障、但迄今为止我们无法解释这些故障。 故障发生后、RM48使3V3电源轨过载-我们能够隔离到 RM48的 VCCIO 电源、 之后 TPS65381A 电源 IC 恢复。 将包含 RM48的电路板连接到 I/O 接口板后、故障似乎会在一段时间(小时或天)内发生、但我们未能找到此接口板的任何问题。 所有 I/O 电压看起来都很合理、我们没有发现任何可能导致 RM48引脚过压的东西。 我们唯一能想到的是、在某些情况下、在电路板之间运行的 GIO、N2HET 或 I2C 线路上的逻辑可能处于冲突状态、但没有太多证据。
是否有人能够就如何确定 IC 损坏的方式或如何找到根本原因提供一些建议?
非常感谢