This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:VCCIO 短路

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/656450/rm48l952-vccio-short-circuit

器件型号:RM48L952

您好!

我们已经遇到了使用 RM48L952的 PCB 的几个故障、但迄今为止我们无法解释这些故障。 故障发生后、RM48使3V3电源轨过载-我们能够隔离到 RM48的 VCCIO 电源、 之后 TPS65381A 电源 IC 恢复。 将包含 RM48的电路板连接到 I/O 接口板后、故障似乎会在一段时间(小时或天)内发生、但我们未能找到此接口板的任何问题。 所有 I/O 电压看起来都很合理、我们没有发现任何可能导致 RM48引脚过压的东西。 我们唯一能想到的是、在某些情况下、在电路板之间运行的 GIO、N2HET 或 I2C 线路上的逻辑可能处于冲突状态、但没有太多证据。

是否有人能够就如何确定 IC 损坏的方式或如何找到根本原因提供一些建议?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    将 I/O 接口板连接到 RM48主板后、会发生故障。 如果未连接 I/O 接口板、则在 RM48上运行相同的测试代码后没有错误或故障、我的理解是否正确?

    如果您发布 I/O 接口板的原理图、会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解是正确的。 在连接 I/O 接口板之前、我们没有发现任何问题。 发生故障后、I/O 板仍然正常工作、但 RM48板已损坏、在卸下 I/O 板后无法恢复。

    I/O 板具有用于24V 数字输入和输出的接口、如下所示:

    此外 、还有两个 Microchip MCP23017 I2C I/O 扩展器连接到上述更多接口以提供一些额外的 I/O 总共有大约30个输入和30个输出。

    您是否有任何提示帮助我们缩小 RM48的哪一部分已损坏?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    电路对我来说很好。 发生故障后,MCU 内核和 I/O (1.2V 和3.3V)的电源如何? I/O 卡上的3.3V 是否来自 MCU 板? I/O 卡上的3.3V 是否可能短接至 DGND 或 DGND 是否短接至其他电源(>3.3V)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.2V 和5V 电源看起来正常。 它只是向下拉至 RM48的3.3V 电源。电路板上有一些0r 链接、允许我们从微控制器上断开3.3V 电源、然后3.3V 电源恢复。 所有电源与 MCU 位于同一电路板上。

    我不认为电源可能会短接至 DGND 或 DGND 到任何其他电源、因为在故障发生之前的一段时间内所有功能都正常。

    在连接 I/O 板之前、VADREFHI 和 VADREFLO 都是悬空的。 当 I/O 板被连接时、VADREFLO 被接地、但是 VADREFHI 被保持悬空。 可能会有问题吗?

    非常感谢、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    可以将 VADREFHI 保持悬空并将 VADREFLO 连接到 GND。 移除 MCU 3.3V 电源上的0欧姆电阻后、3.3V 恢复正常。 MCU 上的3.3V 可能会短接至 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您确认 ADC 基准输入。

    MCU 发生故障后、MCU 上的3.3V 电源似乎在内部对地短路。 我们相信、没有任何外部短路。

    确定短路是由 MCU 引起的、我们是否可以进行任何外部测量来帮助我们更具体地确定 MCU 上的故障(例如哪些引脚或外设发生故障)? 如果有的话、这可能有助于我们缩小根本原因。

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    不可以、我无法猜测哪个引脚或焊球(BGA 封装)对地短路。 您需要检查路由到 I/O 板连接器的所有信号。