This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PM:编译器和链接器在编译&quot 时显示错误;CAN TI 示例"

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/660229/compiler-tm4c123gh6pm-complier-and-linker-is-displaying-errors-when-build-can-ti-example

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI C/C++编译器

 ----------------------------------
最近、我在 CAN 总线"毕业项目"中工作、我在 Tiva 软件库中构建了一个 CAN_TX 示例、并在中添加 Tiva 软件库后复制此示例并将其添加到新的 CCSv7项目中  
包括路径表单"属性>构建> Arm 编译器>反复选项"。 在我构建项目之后,我发现了这个错误,所以我不知道如何解决这个问题,非常友好,这里有人会帮我吗?

此致、  
Ahmed   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    欢迎来到论坛。

    您需要包含链接器要查找的库"driverlib.lib"。 为此、您可以右键点击工程并选择"Show Build Settings ..."。 然后将文件名和路径添加到链接器的"文件搜索选项"、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “这种“毕业计划”的具体内容(似乎)不是为了给学生提供“基本指导不足”,而是为了他们的学生取得成功吗?

    人们也可能会问--不应该这样的"失败/失败的项目"--回到这些"说明者"的脚部,以便他们可以"更好地指导/指导"他们的收费?

    必须注意的是、这个失败的项目没有遵循"kiss"-它指定了"简单且系统地将"用户代码"添加到一个"已知良好/正在运行的现有项目"-它管理(无限) IDE 设置/配置详细信息-(最可预测的)对许多项目提出了过度的挑战!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的回复,但在我这么做之后,错误数量比以前少了,但我仍然有错误吗?

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    UART 标准 I/O 例程不在"driverlib.lib"中。 我要做的是将文件"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\utils\uartstdio.c"复制到工程中。 我基本上只是拖放。

    遗憾的是、像这些 CAN 项目这样的外设示例不是一个良好的项目。 它们是通用的、并且假定用户已经熟悉如何设置构建环境。 希望这能让您顺利完成。