This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:建议将 MCU 用于扩展坞

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183247/mspm0l1105-mcu-recommend-for-dock

器件型号:MSPM0L1105

大家好、

不确定 TI 的器件是否满足客户对接要求?

要求:

Keil C 支持

内核:ARMRegistered32位 CortexRegistered-MX

无需外部晶体

封装高达100

封装 BGA!?

USB 器件 FS/HS

SPI 主器件 x 4

I2C 主设备 x 2

I2C 从机 x 1.

UART x 2

ADC 12位 x 3

内部闪存大小为256KB

内部擦除块大小1KB

RAM 16KB

MCU 速度高达200MHz

最好具有加密硬件 SHA256/512、RSA208/4096、ECDSA P256

SDK LIB

此致、
杨菊