主题中讨论的其他器件:AM4378
我的目标是将 JTAG 连接到 AM437x-GP EVM 以读取一些寄存器值。
下面是我允许的步骤:
1.在 Windows 上安装最新的 CSS 软件。 即 CCS12.1.0.00007_win64
2.从 XDS110网站安装了 TI 仿真器包、即 ti_emupack_setup_9.2.0.00002_win_64。
3.创建了一个调试目标配置文件,即 NewTargetConfiguration.ccxml ,将 Connection 作为 TI XDS110 USB 调试探针。
或器件类型为 AM4378
4. 我 也将 XDS110探针固件更新为最新版本。
>xdsdfu.exe -e
USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。
正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...
<<<设备0 >>
VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:XDS110探针、带 CMSIS-DAP
版本:3.0.0.13
制造商:德州仪器(TI)
序列号:00000000
模式:运行时
配置:标准
找到1个器件。
我单击"TestConnection"按钮时。 我遇到以下错误。
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\NALLAM~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1210\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'21:10:18'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-266'(0xffffff6)。
标题为"SC_ERR_XDS110_CPLD 更新"。
说明如下:
发生内部错误。 CPLD 映像更新失败。 拔下和
重新插入 XDS110、然后重试。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]