This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:测试连接正在抛出错误值=-266 title=SC_ERR_XDS110_CPLD 更新

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181847/tmdsemu110-u-test-connection-is-throwing-error-value--266-title-sc_err_xds110_cpld_update

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:AM4378

我的目标是将 JTAG 连接到 AM437x-GP EVM 以读取一些寄存器值。

下面是我允许的步骤:

 1.在 Windows 上安装最新的 CSS 软件。 即 CCS12.1.0.00007_win64  

 2.从 XDS110网站安装了 TI 仿真器包、即 ti_emupack_setup_9.2.0.00002_win_64。

 3.创建了一个调试目标配置文件,即 NewTargetConfiguration.ccxml ,将 Connection 作为 TI XDS110 USB 调试探针。

   或器件类型为 AM4378

4. 我 也将 XDS110探针固件更新为最新版本。

>xdsdfu.exe -e

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


<<<设备0 >>

VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:XDS110探针、带 CMSIS-DAP
版本:3.0.0.13
制造商:德州仪器(TI)
序列号:00000000
模式:运行时
配置:标准

找到1个器件。

我单击"TestConnection"按钮时。 我遇到以下错误。   

 

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\NALLAM~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1210\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'21:10:18'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-266'(0xffffff6)。
标题为"SC_ERR_XDS110_CPLD 更新"。

说明如下:
发生内部错误。 CPLD 映像更新失败。 拔下和
重新插入 XDS110、然后重试。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    我唯一的建议是尝试重新编程引导加载程序和固件、如 XDS110调试探针用户指南中所示。 如果 您在 Windows 上执行了默认安装位置、则可以在 C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\con\uscif\xds110中找到 Code Composer Studio 安装程序提供的引导加载程序和固件版本。 如果您有最新的 XDS110固件、则可以获得最新版本的 CCS、但我不知道这一点是否重要。

    我将与更了解此调试探针的人员联系、以了解他们是否有进一步的建议。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我按照 xds110调试探针用户指南中的说明更新了引导加载程序和固件。  

    >xdsdfu.exe -b boot_loader.bin -r

    >xdsdfu.exe -f firmware_3.0.0.13.bin -r

    更新后、通过 拔下 USB 电缆并将其插入 PC、关闭并重新打开 xds110调试探针。

    我在更新二进制文件后收到相同的错误。

    dbgjtag -f @xds110cjtag -S 完整性


    硬打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-266'(0xffffff6)。
    标题为"SC_ERR_XDS110_CPLD 更新"。

    说明如下:
    发生内部错误。 CPLD 映像更新失败。 拔下和
    重新插入 XDS110、然后重试。

    此致、

    Siva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    您能否尝试更新到 CCS 12.1并使用该版本附带的固件?  

    我正在等待过去处理类似问题的人的回复、但他们是否找到了解决方案尚不清楚。

    此致、

    Ben Collier