This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:表达式视图错误

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1178219/am2434-expression-view-error

器件型号:AM2434

您好!

我创建了一个名为 mag_out 的数组。  然后、将 MAG_OUT 的位置分配给:

  NON_Cache_MEM:origin = 0x70060000,length = 0x8000

之前、我让处理器分配 mag_out 的位置(+缓存的位置) 、并且能够在 表达式视图中查看数组值。 现在、它在表达式视图中显示了这一点:

为什么表达式在尝试显示 mag_out 时抛出错误?  我可以在存储器浏览器的左侧看到、准确的值存储在我定义的 MAG_OUT 的确切位置。 感谢您的帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供可重现的测试案例? 我需要具有所有源代码(以便我可以重建它)和可执行文件的实际工程。 我不需要您的完整项目、只要我能够重现问题、就可以轻松地执行拆分的操作(实际上、示例越小越好)。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    .out 文件是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好有一个完整的项目、以便我可以在需要时重建它。