请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 您好!
我创建了一个名为 mag_out 的数组。 然后、将 MAG_OUT 的位置分配给:
NON_Cache_MEM:origin = 0x70060000,length = 0x8000
之前、我让处理器分配 mag_out 的位置(+缓存的位置) 、并且能够在 表达式视图中查看数组值。 现在、它在表达式视图中显示了这一点:

为什么表达式在尝试显示 mag_out 时抛出错误? 我可以在存储器浏览器的左侧看到、准确的值存储在我定义的 MAG_OUT 的确切位置。 感谢您的帮助。
谢谢!