主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137
您好、当"lwip_init"函数中的"DHCP_START"函数工作时、如果"Flash ECC Enable"处于活动状态、则"ERROR" LED 亮起。 当我删除"DHCP_START"函数时、问题就会得到解决。 我已经分步调试了、但问题不在"DHCP_START"中、而是在运行其他内容。 我找不到解决此问题的方法。 您可以帮助我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、当"lwip_init"函数中的"DHCP_START"函数工作时、如果"Flash ECC Enable"处于活动状态、则"ERROR" LED 亮起。 当我删除"DHCP_START"函数时、问题就会得到解决。 我已经分步调试了、但问题不在"DHCP_START"中、而是在运行其他内容。 我找不到解决此问题的方法。 您可以帮助我吗?
大家好、我在 Github -> https://github.com/fatihyazman/Bootloader_for_spi_app_2上发布了我的代码
ECC 错误"I was initializing the interrupts before the "lwip_init" function. 当我在"lwip_init"之后放置中断时、错误指示灯再次亮起、但一秒钟后又熄灭。" 像这样解决了、但我还有另一个问题。 与 TCP 建立连接后、我开始从 TCP 发送数据、但一段时间后、代码停止发送数据。 调试时、我找不到错误。 以前、此代码在 TMS570LS3137中正常工作。
此致...
您好、我们相信、
您使用哪种硬件板、
是 TI 特定的还是定制的?
[引用 userid="533501" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1174819/tms570ls1227-i-m-having-problems-with-lwip-when-flash-ecc-enable-is-active/4425707 #4425707"]建立与 TCP 的连接后,我开始从 TCP 发送数据,但一段时间后,代码停止发送数据。与 LS3137相比、LS2127的闪存和 RAM 存储器更少、因此请仔细验证存储器边界、堆和堆栈大小
--
谢谢、此致、
Jagadish。