This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:I2CCNT 寄存器不能#39;t 工作

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1174404/tms570ls1227-i2ccnt-register-doesn-t-work

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

当我的模块处于从接收器模式时、我尝试与 i2c 通信。  

我正在从计算机向 HDK 发送命令、但我的 I2CCNT 寄存器不变。  

我可以在 Rx 缓冲区等中看到我发送的接收值、但 CNT 寄存器的 denst 会增加或减少。  

 我缺少什么器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunce、

    I2CCNT 寄存器是一个递减计数寄存器、用于配置要发送的字节数、 在发送每个字节后、递减计数器将减1、然后在发送所需的字节数后、计数器变为0、然后停止条件自动发送。  

    如果您观察到以下示例代码

    在这里、我们要使用要传输的字节数来设置该 I2CCNT 寄存器、即在触发启动条件之前、在本例中为10个字节、 一旦触发起始条件后、数据将逐字节传输、并且该 CNT 寄存器将每次递减1、直到它变为零、一旦变为零、停止条件将被触发。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    我从 HALCOGEN 中设置数据计数值、而且由于示例注释中显示为可选、因此我没有对代码使用 i2cSetCount 命令。  

    我要为项目将 I2CCNT 寄存器设置为3。 这是接收任何数据之前的缓冲器和寄存器。  它被正确设置为3。  

    这是在接收3个字节的数据之后。 我可以看到我发送的值在我的 rxBuffer 中被接收。 I2CCNT 寄存器现在不应该为0吗? 它仍然相同、并且不会降低。

    该寄存器不应该自动计数? 或者、我应该专门做些什么来正确运行它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunce、

    我将在我的结尾处进行检查并更新您的信息。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunce、

    刚才我已经测试过、对了、寄存器不是在递减、而是像我提到的那样工作。

    我刚刚使用3个字节的数据测试了3个条件  

    第一个条件是正的、即、我正在发送3个字节、所以我用值3初始化了 CNT 寄存器、这里是输出

    在这里、停止条件在3个字节后生成、这是显而易见的行为。

    2、即使我尝试发送3个字节(即 i2cSend 函数被指定为3个字节)、现在我已将 CNT 寄存器的值初始化为1

    在这里、您可以看到在发送1个字节后立即传输了停止条件。

    3、 即使 我尝试发送3个字节(即 i2cSend  函数提供3个字节)、现在我也用值5初始化了 CNT 寄存器

    在这里、您可以看到停止条件根本不会生成、因为 CNT 值已初始化为 5、但我们仅提供3个字节作为输入。

    我注意到 CNT 寄存器的行为、不确定为什么没有正确更新、我将就此与内部团队进行讨论。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。