请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1105 主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、
您好、香榭丽舍
客户需要在以下用例中进行电流消耗估算:
MCU: MSPM0L1105TDGS20R
- 3V 电源
- 使用内部运算放大器
- 6个外部 ADC 通道、每个通道采样~10kHz、结果传输到 RAM (可使用 DMA)、内部 Vref 2.5V
- 执行了1000个周期的软件例程、20ms 计时器中断
您能帮助估算吗?
谢谢、此致、
Tamas