This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:电流消耗估算

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173866/mspm0l1105-current-consumption-estimation

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好、香榭丽舍

客户需要在以下用例中进行电流消耗估算:

MCU: MSPM0L1105TDGS20R

  • 3V 电源
  • 使用内部运算放大器
  • 6个外部 ADC 通道、每个通道采样~10kHz、结果传输到 RAM (可使用 DMA)、内部 Vref 2.5V
  • 执行了1000个周期的软件例程、20ms 计时器中断

您能帮助估算吗?

谢谢、此致、

Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    这很难估计、但我会尽力。 首先、请注意、MSPM0L11x 系列没有 OPA、但 MSPM0L13xx 有 OPA。 我假设客户使用的是 L13xx。

    1. 内部 OPA 的 Iq 介于75uA 和400uA 之间、具体取决于配置。 这符合 OPA 标准。
    2. 使用 VREF=2.5V 时、200ksps 的数据表规格为300uA。 这是一个更快的采样率、但我们可以说上限是300uA。
    3. 此应用具有非常轻的占空比(32MHz 时为1000个周期、20ms 时为<%1个占空比)。 让我们假设1%为最坏情况
      1. IDD_RUN = 3mA @ 32MHz
      2. IDD_STOP1 = 300uA 最坏情况
      3. 假定%1占空比= 320uA 时的平均电流

    如果将这些相加、则会得到大约1mA 的最坏情况。 显然、您需要创建测试用例来验证这一点。 您可以使用 energytrace 对此提供帮助。 这是一个悲观的示例、假设在最坏的情况下、我预计我们的电流可能低于1mA。

    您的客户的电源预算是多少?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您的反馈。

    此应用是一个 DIN 导轨保险丝监控器。 允许从100VAC 线路消耗最大2mA 电流、包括电源+ MCU +锁存继电器+ 2xLED。 我认为、在1mA@3V 的电流下 、我们应该可以继续工作。

    拼写错误:内部 GPAMP 足够好、无需 OPA、因此 MSPM0L1105应该足够好。

    非常感谢、致以诚挚的问候、

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。

    如果电流为2mA @ 100VAC、则电压应足够大。  

    此致、

    Evan