请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 您好!
尝试刷写 MCU 时遇到问题、因为我实现了另一个线程的低功耗功能。 我向您发送链接:
由于我使用 过开机自检的 EnterLowPowerMode 函数、因此无法刷写芯片。
我在 flah 过程中得到以下错误:
连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
连接到目标时出错:
(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。
(仿真包9.1.0.00001)
连接到目标时出错:
(错误-6306)无法连接到 PRSC 模块。
(仿真包9.1.0.00001)
我以前曾遇到过这种情况、但我可以解决它在刷写 MCU 时使用复位按钮的问题。 但是、这一次不起作用。
此致、
莱安德罗