This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:MCU 闪存问题

Guru**** 2542620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1172949/tms570ls3137-problems-flashing-the-mcu

器件型号:TMS570LS3137

您好!  

尝试刷写 MCU 时遇到问题、因为我实现了另一个线程的低功耗功能。 我向您发送链接:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/693283/tms570ls3137-low-power-mode-and-can-wake-up?TMS570LS3137-Low-Power-Mode-and-CAN-Wake-Up

由于我使用 过开机自检的 EnterLowPowerMode 函数、因此无法刷写芯片。

我在 flah 过程中得到以下错误:

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。

连接到目标时出错:
(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。
(仿真包9.1.0.00001)

连接到目标时出错:
(错误-6306)无法连接到 PRSC 模块。
(仿真包9.1.0.00001)

我以前曾遇到过这种情况、但我可以解决它在刷写 MCU 时使用复位按钮的问题。 但是、这一次不起作用。

此致、

莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    我已开始处理您的问题、我将很快向您提供更新。

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    错误1170: 这通常是由于电路板上的硬件故障或 MCU 闪存上的无效代码导致其不断复位。

    尝试以下过程以让 CPU 进入调试状态:

    1. 打开目标配置窗口、然后启动选定的配置
    2. 切换到调试窗口。
    3. 按住 RESET (nRST)按钮。
    4. 释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”。
    5. 应在几次尝试后连接电路板。

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。