This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:MibSPI 作为标准 SPI

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1172495/rm48l952-mibspi-as-standard-spi

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

是否可以将 mibSPI 用作标准 SPI? 如果是,您是否有代码示例?

此致、

Cosmin Briceag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmin、

    是的、这是可能的。 MibSPI 将运行在两种模式兼容性和多缓冲模式下、在兼容模式下、MibSPI 的运行方式与 SPI 完全一样

    您能不能浏览下面的主题  

    (+) CCS/TMS570LC4357:兼容模式下的 SPI 回送不起作用-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    随附了用于 LC4357的代码、您可以将其作为参考、也可以在 HALCoGen 中应用相同的配置并尝试。

    或其他  

    您也可以尝试使用以下链接

    6.1.项目0—Hercules 安全 MCU 文档

    如果您在参考上述链接后仍面临困惑、我可以为您提供 RM48x 的示例代码。

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    很抱歉耽误你的回答。 嗯、我设法使它仅适用于 SPI3。 虽然 SPI1具有相同的配置、但不会生成时钟。 另一个奇怪的现象是、逻辑分析仪在不生成时钟的情况下记录 MOSI/ MISO 活动。 我对 SPI3使用了相同的逻辑分析仪、那里的一切都很好。 我使用自己的 CS。

    我对 SPI1有什么特别的事吗?

    /** bring SPI out of reset */
        spiREG1->GCR0 = 0U;
        spiREG1->GCR0 = 1U;
    
        /** SPI1 master mode and clock configuration */
        spiREG1->GCR1 = (spiREG1->GCR1 & 0xFFFFFFFCU) | ((uint32)((uint32)1U << 1U)  /* CLOKMOD */
                      | 1U);  /* MASTER */
    
        /** SPI1 enable pin configuration */
        spiREG1->INT0 = (spiREG1->INT0 & 0xFEFFFFFFU)| (uint32)((uint32)0U << 24U);  /* ENABLE HIGHZ */
    
        /** - Delays */
        spiREG1->DELAY = (uint32)((uint32)0U << 24U)  /* C2TDELAY */
                       | (uint32)((uint32)0U << 16U)  /* T2CDELAY */
                       | (uint32)((uint32)0U << 8U)   /* T2EDELAY */
                       | (uint32)((uint32)0U << 0U);  /* C2EDELAY */
    
        /** - Data Format 0 */
        spiREG1->FMT0 = (uint32)((uint32)0U << 24U)  /* wdelay */
                      | (uint32)((uint32)0U << 23U)  /* parity Polarity */
                      | (uint32)((uint32)0U << 22U)  /* parity enable */
                      | (uint32)((uint32)0U << 21U)  /* wait on enable */
                      | (uint32)((uint32)0U << 20U)  /* shift direction */
                      | (uint32)((uint32)0U << 17U)  /* clock polarity */
                      | (uint32)((uint32)0U << 16U)  /* clock phase */
                      | (uint32)((uint32)21U << 8U) /* baudrate prescale */
                      | (uint32)((uint32)8U << 0U);  /* data word length */
    
        /** - Data Format 1 */
        spiREG1->FMT1 = (uint32)((uint32)0U << 24U)  /* wdelay */
                      | (uint32)((uint32)0U << 23U)  /* parity Polarity */
                      | (uint32)((uint32)0U << 22U)  /* parity enable */
                      | (uint32)((uint32)0U << 21U)  /* wait on enable */
                      | (uint32)((uint32)0U << 20U)  /* shift direction */
                      | (uint32)((uint32)0U << 17U)  /* clock polarity */
                      | (uint32)((uint32)0U << 16U)  /* clock phase */
                      | (uint32)((uint32)109U << 8U) /* baudrate prescale */
                      | (uint32)((uint32)16U << 0U);  /* data word length */
    
        /** - Data Format 2 */
        spiREG1->FMT2 = (uint32)((uint32)0U << 24U)  /* wdelay */
                      | (uint32)((uint32)0U << 23U)  /* parity Polarity */
                      | (uint32)((uint32)0U << 22U)  /* parity enable */
                      | (uint32)((uint32)0U << 21U)  /* wait on enable */
                      | (uint32)((uint32)0U << 20U)  /* shift direction */
                      | (uint32)((uint32)0U << 17U)  /* clock polarity */
                      | (uint32)((uint32)0U << 16U)  /* clock phase */
                      | (uint32)((uint32)109U << 8U) /* baudrate prescale */
                      | (uint32)((uint32)16U << 0U);  /* data word length */
    
        /** - Data Format 3 */
        spiREG1->FMT3 = (uint32)((uint32)0U << 24U)  /* wdelay */
                      | (uint32)((uint32)0U << 23U)  /* parity Polarity */
                      | (uint32)((uint32)0U << 22U)  /* parity enable */
                      | (uint32)((uint32)0U << 21U)  /* wait on enable */
                      | (uint32)((uint32)0U << 20U)  /* shift direction */
                      | (uint32)((uint32)0U << 17U)  /* clock polarity */
                      | (uint32)((uint32)0U << 16U)  /* clock phase */
                      | (uint32)((uint32)109U << 8U) /* baudrate prescale */
                      | (uint32)((uint32)16U << 0U);  /* data word length */
    
        /** - set interrupt levels */
        spiREG1->LVL = (uint32)((uint32)0U << 9U)  /* TXINT */
                     | (uint32)((uint32)0U << 8U)  /* RXINT */
                     | (uint32)((uint32)0U << 6U)  /* OVRNINT */
                     | (uint32)((uint32)0U << 4U)  /* BITERR */
                     | (uint32)((uint32)0U << 3U)  /* DESYNC */
                     | (uint32)((uint32)0U << 2U)  /* PARERR */
                     | (uint32)((uint32)0U << 1U) /* TIMEOUT */
                     | (uint32)((uint32)0U << 0U);  /* DLENERR */
    
        /** - clear any pending interrupts */
        spiREG1->FLG |= 0xFFFFU;
    
        /** - enable interrupts */
        spiREG1->INT0 = (spiREG1->INT0 & 0xFFFF0000U)
                      | (uint32)((uint32)0U << 9U)  /* TXINT */
                      | (uint32)((uint32)0U << 8U)  /* RXINT */
                      | (uint32)((uint32)0U << 6U)  /* OVRNINT */
                      | (uint32)((uint32)0U << 4U)  /* BITERR */
                      | (uint32)((uint32)0U << 3U)  /* DESYNC */
                      | (uint32)((uint32)0U << 2U)  /* PARERR */
                      | (uint32)((uint32)0U << 1U) /* TIMEOUT */
                      | (uint32)((uint32)0U << 0U);  /* DLENERR */
    
        /** @b initialize @b SPI1 @b Port */
    
        /** - SPI1 Port output values */
        spiREG1->PC3 =    (uint32)((uint32)1U << 0U)  /* SCS[0] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 1U)  /* SCS[1] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 2U)  /* SCS[2] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 3U)  /* SCS[3] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 4U)  /* SCS[4] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 5U)  /* SCS[5] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 8U)  /* ENA */
                        | (uint32)((uint32)0U << 9U)  /* CLK */
                        | (uint32)((uint32)0U << 10U)  /* SIMO[0] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 11U)  /* SOMI[0] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 17U)  /* SIMO[1] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 25U); /* SOMI[1] */
    
        /** - SPI1 Port direction */
        spiREG1->PC1  =   (uint32)((uint32)0U << 0U)  /* SCS[0] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 1U)  /* SCS[1] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 2U)  /* SCS[2] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 3U)  /* SCS[3] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 4U)  /* SCS[4] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 5U)  /* SCS[5] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 8U)  /* ENA */
                        | (uint32)((uint32)1U << 9U)  /* CLK */
                        | (uint32)((uint32)1U << 10U)  /* SIMO[0] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 11U)  /* SOMI[0] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 17U)  /* SIMO[1] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 25U); /* SOMI[1] */
    
        /** - SPI1 Port open drain enable */
        spiREG1->PC6  =   (uint32)((uint32)0U << 0U)  /* SCS[0] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 1U)  /* SCS[1] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 2U)  /* SCS[2] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 3U)  /* SCS[3] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 4U)  /* SCS[4] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 5U)  /* SCS[5] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 8U)  /* ENA */
                        | (uint32)((uint32)0U << 9U)  /* CLK */
                        | (uint32)((uint32)0U << 10U)  /* SIMO[0] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 11U)  /* SOMI[0] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 17U)  /* SIMO[1] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 25U); /* SOMI[1] */
    
        /** - SPI1 Port pullup / pulldown selection */
        spiREG1->PC8  =   (uint32)((uint32)1U << 0U)  /* SCS[0] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 1U)  /* SCS[1] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 2U)  /* SCS[2] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 3U)  /* SCS[3] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 4U)  /* SCS[4] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 5U)  /* SCS[5] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 8U)  /* ENA */
                        | (uint32)((uint32)1U << 9U)  /* CLK */
                        | (uint32)((uint32)1U << 10U)  /* SIMO[0] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 11U)  /* SOMI[0] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 17U)  /* SIMO[1] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 25U); /* SOMI[1] */
    
        /** - SPI1 Port pullup / pulldown enable*/
        spiREG1->PC7  =   (uint32)((uint32)1U << 0U)  /* SCS[0] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 1U)  /* SCS[1] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 2U)  /* SCS[2] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 3U)  /* SCS[3] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 4U)  /* SCS[4] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 5U)  /* SCS[5] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 8U)  /* ENA */
                        | (uint32)((uint32)0U << 9U)  /* CLK */
                        | (uint32)((uint32)0U << 10U)  /* SIMO[0] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 11U)  /* SOMI[0] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 17U)  /* SIMO[1] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 25U); /* SOMI[1] */
    
        /* SPI1 set all pins to functional */
        spiREG1->PC0  =   (uint32)((uint32)0U << 0U)  /* SCS[0] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 1U)  /* SCS[1] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 2U)  /* SCS[2] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 3U)  /* SCS[3] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 4U)  /* SCS[4] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 5U)  /* SCS[5] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 8U)  /* ENA */
                        | (uint32)((uint32)1U << 9U)  /* CLK */
                        | (uint32)((uint32)1U << 10U)  /* SIMO[0] */
                        | (uint32)((uint32)1U << 11U)  /* SOMI[0] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 17U)  /* SIMO[1] */
                        | (uint32)((uint32)0U << 25U); /* SOMI[1] */
    
        /** - Initialize TX and RX data buffer Status */
        g_spiPacket_t[0U].tx_data_status  = SPI_READY;
        g_spiPacket_t[0U].rx_data_status  = SPI_READY;
    
        /** - Finally start SPI1 */
        spiREG1->GCR1 = (spiREG1->GCR1 & 0xFEFFFFFFU) | 0x01000000U;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmin、

    我不知道您使用的是哪个板、以及您在 SPI1的哪些引脚上测量信号。

    如果可能、请尝试附加整个项目、以便我可以验证您的引脚配置和初始化。

    或者、请确保以下事项、

    1.确保在引脚复用配置中启用 MibSPI1  

    2.如果您使用 PGE 封装、则 MIBSPI1CLK 位于器件的第95个引脚上、因此请确保在板上粘贴正确的引脚

      

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。