This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:下载异常 TMDSEMU200 -u

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT, TMS320F28075, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164190/tmdsemu200-u-download-abnormal-tmdsemu200--u

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件:TM4C1292NCPDTTMS320F28075UNIFLASH

一段时间后正在使用的烧录器件将无法使用、但不同状态下也有不同的芯片、例如连接 TMS320F28075是正常的、 但连接 TM4C1292NCPDT 或其他芯片连接不存在问题、通过上海 TI 工厂技术人员沟通、他们使用模拟板测试验证重现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haifei、

    通过 Uniflash 连接到调试探针时、是否始终收到上述错误消息? 您是否也对 TMS320F28075器件使用了 Uniflash?

    [引用 userid="541255" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164190/tmdsemu200-u-download-abnormal-tmdsemu200--u "]在一段时间后正在使用的烧录设备将无法使用

    您是否说过一段时间后器件不再按预期工作、或者您无法再连接到器件? TMS320F28075是这样吗?

    您是在环境温度下还是在高温下连接到器件?  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。


    我们使用旧版本 XDS200稳定性要高得多(但不可用)、TI 工厂技术人员使用模拟板进行了测试、为了确认连接问题、请让我在 BBS 上寻求帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的连接、探针是好的、在室温下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的连接良好、探针在室温下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haifei、

    谢谢你。 我已将您的问题分配给另一个团队、该团队将能够 继续提供帮助。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问跟进工作是否仍有能力作出回应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="541255" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164190/tmdsemu200-u-download-abnormal-tmdsemu200--u "]

    重现问题

    [/报价]

    此处指示的错误与 UniFlash 和调试探针之间的通信问题有关。 它通常与目标板本身无关。

    您能否确认具有相同 XDS200探针和相同 UniFlash 软件的同一台 PC 没有 F28075问题、仅 TM4C1292有问题?

    XDS200探针的供应商是什么? Blackhawk?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用不可导通测试时、我们可以毫无问题地确认固定装置和导通、因为使用仿真器 XDS200的最后版本是 norma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题更多地是、同一个 XDS200调试探针、UniFlash 和 PC 是否可以在 F28075上正常工作、但在 TM4C 下失败。 基本上、如果您将 TM4C 板换用 F28075、一切正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、在使用该仿真器时、经过一段时间后使用会出现不稳定的情况、连接不存在这种现象、然后回到上海 TI 公司技术人员分析、他们使用了模拟板验证、仅在28075中出现、 芯片的其余部分都连接在这种现象上、不要让我们在 BBS 上寻求帮助、仿真器的稳定性差、我们想要返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确-之前用于与 TM4C 配合使用的仿真器正常工作、但一段时间后出现了问题。 然后、仿真器被送回 TI 上海办事处进行分析、并在 F28075上进行了测试、该仿真器在那里工作。  我是否理解正确?

    在任何情况下、我可以看到的根本问题是 PC 与仿真器之间的通信。  

    此外、您还提到了有关旧版 XDS200和新版本 XDS200的一些信息、说旧版更稳定。 旧版和新版本的 Spectrum Digital 的供应商是不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    上海 TI 总部的技术分析结果是 XDS200的新版本存在连接问题、接下来让我在本文中发表。
    我们都在购买核心城市、新旧版、制造上海的新燃烧器具。TI 回复是第三方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果仅较新的调试探针出现问题、则较新的调试探针可能存在缺陷。 您可能需要联系卖家并寻求更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换相同型号的材料或需要更换其他产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取代了整个 XDS200调试探针本身。