主题中讨论的其他器件:TM4C1292NCPDT、 TMS320F28075、 UNIFLASH
一段时间后正在使用的烧录器件将无法使用、但不同状态下也有不同的芯片、例如连接 TMS320F28075是正常的、 但连接 TM4C1292NCPDT 或其他芯片连接不存在问题、通过上海 TI 工厂技术人员沟通、他们使用模拟板测试验证重现问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一段时间后正在使用的烧录器件将无法使用、但不同状态下也有不同的芯片、例如连接 TMS320F28075是正常的、 但连接 TM4C1292NCPDT 或其他芯片连接不存在问题、通过上海 TI 工厂技术人员沟通、他们使用模拟板测试验证重现问题
您好、Haifei、
通过 Uniflash 连接到调试探针时、是否始终收到上述错误消息? 您是否也对 TMS320F28075器件使用了 Uniflash?
[引用 userid="541255" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164190/tmdsemu200-u-download-abnormal-tmdsemu200--u "]在一段时间后正在使用的烧录设备将无法使用您是否说过一段时间后器件不再按预期工作、或者您无法再连接到器件? TMS320F28075是这样吗?
您是在环境温度下还是在高温下连接到器件?
此致、
Marlyn
重现问题
[/报价]此处指示的错误与 UniFlash 和调试探针之间的通信问题有关。 它通常与目标板本身无关。
您能否确认具有相同 XDS200探针和相同 UniFlash 软件的同一台 PC 没有 F28075问题、仅 TM4C1292有问题?
XDS200探针的供应商是什么? Blackhawk?
谢谢
Ki
如果我理解正确-之前用于与 TM4C 配合使用的仿真器正常工作、但一段时间后出现了问题。 然后、仿真器被送回 TI 上海办事处进行分析、并在 F28075上进行了测试、该仿真器在那里工作。 我是否理解正确?
在任何情况下、我可以看到的根本问题是 PC 与仿真器之间的通信。
此外、您还提到了有关旧版 XDS200和新版本 XDS200的一些信息、说旧版更稳定。 旧版和新版本的 Spectrum Digital 的供应商是不是?