我 在 Windows 11平台上遇到了1613版 LM 闪存编程器的问题。
JTAG 的 USB 驱动程序已安装并正确显示在 Windows 设备管理器中。
当我 单击 LM Flash Programmer 的程序按钮下载固件时、我从 LM Flash Programmer 中得到错误"Unable to connect to target"。
然后、我重试此步骤几次、可以一次成功。
在 Windows 11上的 LM Flash Programmer 中是否存在任何错误或兼容性问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我 在 Windows 11平台上遇到了1613版 LM 闪存编程器的问题。
JTAG 的 USB 驱动程序已安装并正确显示在 Windows 设备管理器中。
当我 单击 LM Flash Programmer 的程序按钮下载固件时、我从 LM Flash Programmer 中得到错误"Unable to connect to target"。
然后、我重试此步骤几次、可以一次成功。
在 Windows 11上的 LM Flash Programmer 中是否存在任何错误或兼容性问题?
您好、Bear、
您是否正在尝试下载到定制 PCB? 如果是、通过什么调试接口? JTAG? 您是否将 LaunchPad 用作外部 ICDI 接口? 尝试通过引导加载程序对器件进行编程?
我没有听说过 Windows 11中的任何错误、因此我首先想了解您是如何尝试对 TM4C1299KCZAD 进行编程的、因为报告的错误可能是由其他原因引起的。
此致、
Ralph Jacobi
尊敬的 Ralph:
PCB 由我们公司设计、下载工具由我们设计、并遵循 EVM 下载界面。
我已在我的旧笔记本电脑 Windows 7平台中将固件成功下载到同一 PCB 中超过一百次。
(固件仍在开发中、开发计划从今年1月开始)
最近、旧笔记本电脑已死机、需要更改为新的 Windows 11平台。
下载工具、PCB 和 USB 电缆与以前相同、只是笔记本电脑发生了变化。
而且、下载可能会在多次失败后成功一次。 您对这种情况有什么想法吗?
您好、Bear、
感谢您对界面的清晰理解、我在这里对可尝试解决此问题的方法提出了初步建议。
Windows 11笔记本电脑上是否安装了 ICDI 驱动程序? https://www.ti.com/tool/STELLARIS_ICDI_DRIVERS
另请参阅从 TivaWare 安装最新的 USB 驱动程序是否也有帮助。 您可以使用2.2.0.295中的驱动程序、也可以通过此链接(如果使用较旧的 TivaWare :https://software-dl.ti.com/tiva-c/SW-TM4C/2.1.4.178/exports/SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip)执行此操作
在设备管理器中、您是否看到 Stellaris ICDI 接口显示?
此外、我之前已经看到过 Windows 10、在某些情况下、LM 闪存编程器需要在 Windows 7的兼容模式下运行-您也可以尝试一下吗? 我可以看到 Windows 11也是如此。
此致、
Ralph Jacobi