This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299KCZAD:可以#39;t 通过 LM Flash 程序下载固件适用于 Windows 11

Guru**** 1823640 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1299KCZAD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1165041/tm4c1299kczad-can-t-download-the-firmware-by-the-lm-flash-program-works-on-windows-11

器件型号:TM4C1299KCZAD

我 在 Windows 11平台上遇到了1613版 LM 闪存编程器的问题。

JTAG 的 USB 驱动程序已安装并正确显示在 Windows 设备管理器中。

当我 单击 LM Flash Programmer 的程序按钮下载固件时、我从 LM Flash Programmer 中得到错误"Unable to connect to target"。

然后、我重试此步骤几次、可以一次成功。

在 Windows 11上的 LM Flash Programmer 中是否存在任何错误或兼容性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bear、

    您是否正在尝试下载到定制 PCB? 如果是、通过什么调试接口? JTAG? 您是否将 LaunchPad 用作外部 ICDI 接口? 尝试通过引导加载程序对器件进行编程?

    我没有听说过 Windows 11中的任何错误、因此我首先想了解您是如何尝试对 TM4C1299KCZAD 进行编程的、因为报告的错误可能是由其他原因引起的。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:  

      PCB 由我们公司设计、下载工具由我们设计、并遵循 EVM 下载界面。

      我已在我的旧笔记本电脑 Windows 7平台中将固件成功下载到同一 PCB 中超过一百次。

      (固件仍在开发中、开发计划从今年1月开始)  

      最近、旧笔记本电脑已死机、需要更改为新的 Windows 11平台。  

      下载工具、PCB 和 USB 电缆与以前相同、只是笔记本电脑发生了变化。

      而且、下载可能会在多次失败后成功一次。 您对这种情况有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bear、

    已理解-我仍然需要知道您尝试编程的接口、但我建议尝试解决此问题的步骤 取决于  使用的接口。

    既然您提到了 USB、我猜它是 USB 转 UART 桥还是 USB DFU?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、  

      它不是 USB 转 UART 桥接器。 下载接口是具有 JTAG 端口的 ICDT。 使用 TM4C1299KCZAD 的引脚 TCK、TMS、TDI、TDO 和/RST。

      在 LM 闪存编程器中、配置了 qucik 集'TM4C129X 开发板'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bear、

    感谢您对界面的清晰理解、我在这里对可尝试解决此问题的方法提出了初步建议。

    Windows 11笔记本电脑上是否安装了 ICDI 驱动程序?  https://www.ti.com/tool/STELLARIS_ICDI_DRIVERS

    另请参阅从 TivaWare 安装最新的 USB 驱动程序是否也有帮助。 您可以使用2.2.0.295中的驱动程序、也可以通过此链接(如果使用较旧的 TivaWare :https://software-dl.ti.com/tiva-c/SW-TM4C/2.1.4.178/exports/SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip)执行此操作

    在设备管理器中、您是否看到 Stellaris ICDI 接口显示?

    此外、我之前已经看到过 Windows 10、在某些情况下、LM 闪存编程器需要在 Windows 7的兼容模式下运行-您也可以尝试一下吗? 我可以看到 Windows 11也是如此。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

      更新 USB 驱动程序后、情况似乎更好、但并非每次都能成功下载固件。 我还尝试通过 Windows 7模式打开 LM Flash Programmer。 问题仍未解决。 我可以接受这种情况的结果、不会再尝试任何方法。 感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bear、

    感谢您对其状态的反馈。

    我目前无法访问任何 Windows 11开发环境、无法在我的末尾尝试测试其可靠性、因此目前没有其他建议。 不过、我会注意到这一点、我们需要对此进行调查。

    此致、

    Ralph Jacobi