您好!
我们正在尝试 使用 arm243X 器件类型 HSFS 来运行定制板。
我们使用的是 TI 迁移指南:
- 将电路板设置为 DEV-boot 模式(强制)
- 为 EVM/板上电
- 启动 CCS 目标配置文件
- 从脚本控制台运行 load_dmsc_hs_fs.js 脚本
- 等待在 CCS 控制台上打印 SYSFW 版本
- 手动复位 R5FSS0_0内核并继续执行应用程序加载
但 JS 文件将运行至:
打印("同步运行");
dsMCU1_0.target.run();
等待20秒、等待超时
如下所示:
JS:>loadJSFile "C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_04_00_17\tools\ccs_load\am243x\load_dmsc_hsfs.js"
连接到 MCU Cortex_R5_0!
为 R5F 写入 while (1)
从 R5运行电路板配置初始化!
停止 R5F 并重新运行。
停止 R5F 并重新运行。
同步运行
com.ti.debug.engine.scripting.Target.run():在200000ms 后超时(C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_04_00_17\tools\ccs_load\am243x\load_dmsc_hsfs.js#160)
- 您是否知道 问题出在哪里?
尽管该规范 M3 JTAG 已锁定、因此无法连接到 M3并运行 gels、但我们需要激活与 DMSC 相关的保持线。
- 您知道我们如何解锁 M3吗?
非常感谢、
此致。
Karen