This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM243X- HSFS:加载文件 load_dmsc_hsfs.js 时出错

Guru**** 2533340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164907/arm243x--hsfs-error-to-load-the-file-load_dmsc_hsfs-js

您好!

我们正在尝试 使用 arm243X 器件类型 HSFS 来运行定制板。

我们使用的是 TI 迁移指南:

  • 将电路板设置为 DEV-boot 模式(强制)
  • 为 EVM/板上电
  • 启动 CCS 目标配置文件
  • 从脚本控制台运行 load_dmsc_hs_fs.js 脚本
  • 等待在 CCS 控制台上打印 SYSFW 版本
  • 手动复位 R5FSS0_0内核并继续执行应用程序加载

但 JS 文件将运行至:

打印("同步运行");
dsMCU1_0.target.run();

等待20秒、等待超时

如下所示:

JS:>loadJSFile "C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_04_00_17\tools\ccs_load\am243x\load_dmsc_hsfs.js"

连接到 MCU Cortex_R5_0!

为 R5F 写入 while (1)

从 R5运行电路板配置初始化!

停止 R5F 并重新运行。

停止 R5F 并重新运行。

同步运行

com.ti.debug.engine.scripting.Target.run():在200000ms 后超时(C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_04_00_17\tools\ccs_load\am243x\load_dmsc_hsfs.js#160)

  • 您是否知道 问题出在哪里?

尽管该规范 M3 JTAG 已锁定、因此无法连接到 M3并运行 gels、但我们需要激活与 DMSC 相关的保持线。   

  • 您知道我们如何解锁 M3吗?

非常感谢、

此致。

Karen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    此问题已分配、主题专家目前是 OOO、下周(2022年10月31 日)之前将无法提供回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。

    我发现该错误、它直接位于文件\\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_04_00_17\tools\ccs_load\am243x\load_dmsc_hsfs.js 中。  

    第225行包含 CCS_INIT_ELF_FILE = sdkPath+"/tools/ccs_load/am243x/sciclient_set_boardcfg.release.out、这是错误的、必须是错误的  

    CCS_init_elf_file = sdkPath+"/tools/ccs_load/am243x/sciclient_ccs_init.release.out_hffs

    我进行了更改、脚本运行到最后

    [Main_Cortex_R5_0_0]错误:引导加载程序_socCpuPowerOnResetM4f:543:m4f0-0的 CPU 关闭失败

    DMSC 固件版本8.4.1 - v08.04.01 (Jolly Jellyfi
    DMSC 固件版本0x8
    DMSC ABI 修订版3.1

    [SCICLIENT]通过 ABI 检查
    启用调试的[SCICLIENT]板配置...
    [SCICLIENT]通过通用板配置
    [SCICLIENT] PM 板配置通过
    [SCICLIENT]通过了 RM 板配置
    [SCICLIENT]安全板配置通过

    DMSC 固件版本8.4.1 - v08.04.01 (Jolly Jellyfi
    DMSC 固件版本0x8
    DMSC ABI 修订版3.1

    所有测试均已通过!!

    此致!

    Kaen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    感谢您指出这一点。 我们将对此进行处理、并将在最新版本中共享修复程序。 我们还提出了同样的内部请求。

    此致、
    Aakash