This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230E6PM:BOR0和 BOR1不能 n't RESET

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163649/tm4c1230e6pm-bor0-and-bor1-doesn-t-reset

器件型号:TM4C1230E6PM

您好!

我有 PBORCTL 寄存器、它没有被修改(BOR0和 BOR1到1)。 当我将麦克风电压更改为2.88V 时、我没有如数据表中所示的复位。 您知道他为什么不复位吗?

此致。

洛·米库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     根据温度、对于 BOR1、它可能低至2.83V。  尝试低于2.83V、看看是否可以看到欠压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我应该对 BOR0进行复位

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     导致复位的阈值将对温度敏感、尽管在 IC 表征期间应已将其考虑在内。 您可能非常接近要检测到的 BOR 边沿。  

     您能回答几个问题吗?

     -在什么电压下您可以看到 BOR、或者在任何电压下都看不到 BOR?

     您可以尝试几种不同的部件吗?

     -您是如何降低电压的? 通常、掉电是电压突然下降/下降、如尖峰。 如果您只是将电压保持在低电压上恒定、它可能不会检测到欠压。  

     -对于实验,如果您将 BOR0和 BOR1设置为零该怎么办。 您会得到一个中断吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我有2.46V 时、我有一个复位。 但我有一个外部看门狗、其复位电压为2.62V。  

    我在两个器件中测试了此 BOR、但我具有相同的状态。

    用于为系统供电的电源阶跃为0.42V、然后是突然的压降电压。

    我尚未在 BOR0和 OR1为零时进行测试

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     根据数据表、我不知道它为什么不复位。 您能否在 BOR0和 BOR1等于0的情况下尝试并查看是否获得中断?

     在 e2e 存档中进行搜索时、建议使用外部稳压器、而不是依赖内部欠压检测器内部欠压检测器对噪声敏感。 您有电压稳压器吗?  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/531504/tm4c123gh6pz-brown-out-reset/1952195?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=brown%20out%20reset#1952195

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个具有滤波能力的 LDO。 LDOis 正在重新销售,我还不能测试它。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否在代码中确认您已配置因某些复位事件而发出的复位类型。 请参阅 TM4C 外设驱动程序库用户指南中的以下示例。 此示例将导致掉电事件生成 POR 复位。 同样、请注意、内部 BOR 检测器不用于替代外部稳压器。 您必须具有适当的稳压器来监控系统上的电源。