您好!
我有 PBORCTL 寄存器、它没有被修改(BOR0和 BOR1到1)。 当我将麦克风电压更改为2.88V 时、我没有如数据表中所示的复位。 您知道他为什么不复位吗?
此致。
洛·米库
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有 PBORCTL 寄存器、它没有被修改(BOR0和 BOR1到1)。 当我将麦克风电压更改为2.88V 时、我没有如数据表中所示的复位。 您知道他为什么不复位吗?
此致。
洛·米库
您好!
导致复位的阈值将对温度敏感、尽管在 IC 表征期间应已将其考虑在内。 您可能非常接近要检测到的 BOR 边沿。
您能回答几个问题吗?
-在什么电压下您可以看到 BOR、或者在任何电压下都看不到 BOR?
您可以尝试几种不同的部件吗?
-您是如何降低电压的? 通常、掉电是电压突然下降/下降、如尖峰。 如果您只是将电压保持在低电压上恒定、它可能不会检测到欠压。
-对于实验,如果您将 BOR0和 BOR1设置为零该怎么办。 您会得到一个中断吗?
您好!
根据数据表、我不知道它为什么不复位。 您能否在 BOR0和 BOR1等于0的情况下尝试并查看是否获得中断?
在 e2e 存档中进行搜索时、建议使用外部稳压器、而不是依赖内部欠压检测器内部欠压检测器对噪声敏感。 您有电压稳压器吗?