This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:无法访问 BANK0和 BANK1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162987/tms570ls3137-cannot-access-bank0-and-bank1

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

使用 TMS570LS3137ZWT。

使用 F021闪存 API 时、只能对片上闪存执行 BANK7擦除/读取/写入操作、但无法使用同一 API 读取 BANK0和 BANK1。 访问其地址会直接跳转到底层闪存读取错误。 这是为什么?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    是否可以共享代码以更好地了解问题?

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jagadish、

    感谢您的支持。

    主函数中的读取和写入如下:

    以下是读取函数的实现:

    以下是组和扇区指向的位置:

    访问其地址会直接跳转到底层闪存读取错误:(如果执行只读操作、则读取操作会返回成功)

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您提供详细信息、我已开始调试、我将很快提供更新。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我在下面创建了项目、以重新创建您提到的问题、但我看不到问题  

    e2e.ti.com/.../TMS570LS_5F00_FLASH_5F00_TEST.zip

    您是否可以在结束时对其进行测试并进行必要的修改以创建您的问题?

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。