请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
使用 TMS570LS3137ZWT。
使用 F021闪存 API 时、只能对片上闪存执行 BANK7擦除/读取/写入操作、但无法使用同一 API 读取 BANK0和 BANK1。 访问其地址会直接跳转到底层闪存读取错误。 这是为什么?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
使用 TMS570LS3137ZWT。
使用 F021闪存 API 时、只能对片上闪存执行 BANK7擦除/读取/写入操作、但无法使用同一 API 读取 BANK0和 BANK1。 访问其地址会直接跳转到底层闪存读取错误。 这是为什么?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
您好、Cherry、
我在下面创建了项目、以重新创建您提到的问题、但我看不到问题
e2e.ti.com/.../TMS570LS_5F00_FLASH_5F00_TEST.zip
您是否可以在结束时对其进行测试并进行必要的修改以创建您的问题?
--
谢谢、此致、
Jagadish。